80459-641-04

Installation du CCM

Cette section explique comment localiser , installer et joindre des armoires CCM Modèle 6, et comment raccorder des barres-bus d’alimentation et de terre. Se reporter aux schémas d’élévation avant du CCM fournis par Schneider Electric pour l’emplacement/positionnement des sections d’expédition dans chaque agencement de CCM.

Mise en place des CCM

DANGER
RISQUE D’ÉLECTROCUTION, D’EXPLOSION OU D’ÉCLAIR D’ARC
  • Porter un équipement de protection individuelle (EPI) approprié et observer les méthodes de travail électrique sécuritaire. Voir NFPA 70E, NOM-029-STPS, CAN/CSA Z462 ou l’équivalent local de la norme.
  • Seul un personnel qualifié doit effectuer l’installation et l’entretien de cet appareil.
  • Couper toute alimentation électrique à cet équipement avant de travailler dessus.
  • Toujours utiliser un dispositif de détection de tension avec la valeur nominale appropriée pour s’assurer que l’alimentation est coupée.
  • Remettre en place tous les dispositifs, les portes et les couvercles avant de mettre l’équipement sous tension.
  • Lors du déplacement des sections du CCM, observer les directives Manutention des CCM. Les CCM ont un centre de gravité élevé, qui peut les faire basculer.
  • Les structures de CCM doivent être fixées à la surface de montage. Suivre les instructions de la section « Fixation des structures au sol ».
Le fait de ne pas suivre ces instructions entrainera des blessures graves, voire mortelles.

Les CCM sont conçus pour une utilisation dans des emplacements à atmosphère non-explosive. Choisir un emplacement d’installation bien ventilé et exempt d’un excès d’humidité, de poussière et de saleté. La température de l’endroit ne doit pas être inférieure à 32 °F (0 °C) ni supérieure à 104 °F (40 °C). Protéger le CCM de toute pénétration d’eau ou d’humidité. Si nécessaire, protéger le CCM de la condensation en commandant des chauffages d’appoint internes.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.