80459-641-04

Déplacement ou installation d’unités de CCM supplémentaires

Les CCM assemblés en usine incluent des unités installées comme indiqué dans les dessins de commande. Il peut parfois être nécessaire de déplacer une unité de sa position d’origine ou d’en ajouter une nouvelle achetée séparément. Les unités enfichables nécessitent une tablette médiane et une porte d’unité est fixée à la structure. Suivre les instructions suivantes pour installer ou déplacer une tablette et une porte médianes.

DANGER
Risque d’électrocution, d’explosion ou d’éclair d’arc
  • Porter un équipement de protection individuelle (EPI) approprié et observer les méthodes de travail électrique sécuritaire. Voir NFPA 70E, NOM-029-STPS, CAN/CSA Z462 ou équivalent local de la norme.
  • Seul un personnel qualifié doit effectuer l’installation et l’entretien de cet appareil.
  • Couper toutes les sources d’alimentation de cet appareil avant d’y travailler et suivre toutes les procédures d’interverrouillage et d’étiquetage.
  • Toujours utiliser un dispositif de détection de tension avec la valeur nominale appropriée pour s’assurer que l’alimentation est coupée.
  • Remettre en place tous les appareils, les portes et les couvercles avant de mettre l’équipement sous tension.
Le fait de ne pas suivre ces instructions entrainera des blessures graves, voire mortelles.

  1. Couper toutes les sources d’alimentation de cet appareil avant d’y travailler et suivre toutes les procédures d’interverrouillage et d’étiquetage. Toujours utiliser un dispositif de détection de tension ayant une valeur nominale appropriée pour s’assurer que l’alimentation est coupée.

  2. Positionner la tablette médiane (Installation de la tablette et la porte, vue A) dans la zone appropriée de la structure.

    REMARQUE: Les CCM avec classification de confinement d’arc ont une tablette médiane spécialement conçue (voir Tablette médiane pour les CCM avec classification de confinement d’arc). Cette tablette médiane comporte des trappes de décompression d’arc et doit être utilisée lors de l’installation d’unités CCM avec protection contre les défauts d’arc pour maintenir la classification de confinement d’arc.

    Tablette médiane pour les CCM avec classification de confinement d’arc

    REMARQUE: Certaines tablettes médianes peuvent être équipées de volets de bus automatiques. Les instructions d’installation et de retrait des volets automatiques sont disponibles dans le manuel d’utilisation 80459-641-01, Centres de commande de moteur Modèle 6.
  3. Placer le pied de montage (Installation de la tablette et la porte, vue B) de la tablette dans les fentes du bac de montage (C). Fixer l’étagère à l’extrémité du pied de montage, à gauche et à droite à l’aide de vis à tête plate (détail A, D).

  4. Installer les lames de charnières de la porte (détail A, E) dans les fentes de charnières (G) situées sur le profilé d’angle de la structure. Fixer les feuilles de charnière au profilé d’angle de la structure à l’aide de vis à tête Torx® (H).

  5. Installer les prises de fixation (détail B, J) dans les fentes des supports (K) et les fixer à l’aide des vis à tête Torx (H).

Installation de la tablette et la porte

Kit d’installation de la tablette

Élément

Description

Qté

Assembler selon

A

Tablette médiane

2*

étapes 2 et 3

B Pied de montage 2 étape 3
C Emplacements de la cuvette de montage 2 étape 3

D

Vis à tête plate

4

étape 3

E Battants de charnière   étape 4

F

Porte de l’unité

1

étape 4

G Fentes de charnière   étape 4

H

Vis à tête hex.

4*

étapes 4 et 5

J

Prise de la fixation au quart de tour

2*

étape 5

K Fentes de support   étape 5
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.