Panoramica del sistema di alimentazione senza messa a terra
Questo sistema deve essere monitorato con un dispositivo specifico per rispondere ad applicazioni specifiche, come ad esempio ospedali, applicazioni navali, industrie pesanti, ferrovie, centrali nucleari e altre critiche, in cui la sicurezza e continuità del servizio devono essere garantite anche in caso di guasto di terra. Infine, può trattarsi del sistema ideale in determinati casi, poiché semplifica le operazioni di manutenzione preventiva e correttiva.
Il neutro del trasformatore del sistema è isolato dalla terra o collegato attraverso un'impedenza specifica, mentre i telai dei carichi elettrici sono collegati a terra. Quindi, nel caso si verifichi un primo guasto, non è presente alcun loop per il flusso della corrente di corto circuito, consentendo al sistema di continuare a funzionare normalmente senza rischi per le persone e le apparecchiature. Tuttavia, il circuito difettoso deve essere rilevato e riparato prima che si verifichi un secondo guasto. Poiché questo sistema è in grado di tollerare un guasto iniziale, le operazioni di manutenzione devono essere effettuate il prima possibile per evitare lo scatto del sistema in caso di un secondo guasto a terra.