7IT02-0477-02

Uso di IMDMFLK1

Localizzazione di un guasto di terra permanente nella richiesta di rete:

  1. IMDIM400 monitora l'intera rete. Nel caso in cui un altro IMD esegua tale monitoraggio.

    1. Scollegare i cavi di iniezione dalla rete.

    2. Connettere IM400 per monitorare la rete.

Utilizzare il localizzatore di guasti mobile (MFLK1), un dispositivo dotato di localizzatore dei guasti di isolamento, batteria integrata e cavi per sistemi di potenza non collegati a terra a bassa tensione.

Quando IM400 sta monitorando correttamente la rete, è sufficiente calibrare MFLK1, quindi monitorare singolarmente ciascuna linea di alimentazione. Vedere la procedura dettagliata di seguito e la scheda di istruzioni IMDMFLK1 per informazioni più dettagliate.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?