7ES02-0477-02

Pantalla Tendencias

Puede visualizar tendencias yendo a Menú > Tendencia.

El siguiente es un ejemplo de la página de tendencias Últ. día:

1 Flechas arriba y abajo: Para visualizar las páginas de tendencias. Las páginas Últ. hora, Últ. día:, Últ. semana, Últ. mes y Últ. año
2 Valor de resistencia de aislamiento medido
3 Valor existente del umbral de alarma de aislamiento.
4 Línea vertical punteada: indica una interrupción de potencia (de duración indefinida)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?