7ES02-0477-02

Descripción general de la prueba autodiganóstica

El dispositivo realiza pruebas autodiagnósticas en segundo plano para detectar cualquier posible fallo en sus circuitos internos y externos.

La función de prueba autodiagnóstica del dispositivo somete a prueba:

  • El producto: luces indicadoras, circuitos electrónicos internos.

  • La cadena de medición y el repetidor de alarma de aislamiento.

Puede iniciar la prueba autodiagnóstica pulsando el botón de menú contextual T en la pantalla Supervisión. La prueba autodiagnóstica se deshabilita durante los fallos de aislamiento, los fallos transitorios, los errores de producto o los errores de sistema.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?