DOCA0284ES-03

Interenclavamiento mecánico para interruptores de transferencia

@experts: Topic shared between DOCA0284 and DOCA0285, with profiling; indicate if comments do not apply to both guides

Descripción

El interenclavamiento mecánico para interruptores de transferencia entre dos interruptores automáticos MasterPacT MTZ1 impide que los dos interruptores automáticos enclavados se cierren al mismo tiempo.

Accesorio de enclavamiento para botones pulsadores VBP

El accesorio de enclavamiento para botones pulsadores VBP proporciona redundancia además del sistema de enclavamiento mecánico.

El uso de la cubierta de enclavamiento para botón pulsador es obligatorio en cada interruptor automático MasterPacT MTZ enclavado. Los botones pulsadores de cierre de los interruptores automáticos enclavados se deben bloquear con candados que compartan una única llave para evitar que se produzcan órdenes de cierre simultáneas de los interruptores automáticos enclavados.

Para obtener más información sobre la cubierta de enclavamiento para botón pulsador, consulte Accesorio de enclavamiento para botones pulsadores VBP.

Enclavamiento mecánico entre dos interruptores automáticos

Dos interruptores automáticos pueden estar enclavados mecánicamente mediante cables o varillas de modo que ambos no puedan estar cerrados al mismo tiempo.

Para obtener información acerca de la instalación de accesorios, consulte la hoja de instrucciones en el sitio web de Schneider Electric:

  • Para el enclavamiento mediante cables: NVE35522

  • Para el enclavamiento mediante varillas: NVE35523

Unidad de enclavamiento eléctrico IVE

El enclavamiento eléctrico entre interruptores automáticos MasterPacT MTZ se puede realizar usando la unidad de enclavamiento eléctrico IVE o mediante un cableado específico. La unidad IVE solo es adecuada para dos interruptores automáticos. Para tres interruptores automáticos se necesitan conexiones específicas para realizar el enclavamiento eléctrico.

Para obtener información acerca de la instalación de accesorios, consulte la hoja de instrucciones en el sitio web de Schneider Electric: 51201201AA

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?