Solución de problemas: Disparos inesperados
Definición
Un disparo inesperado es un disparo no provocado por una función de protección durante el funcionamiento normal o mediante pruebas.
Solución de problemas
|
Descripción del problema |
Síntoma |
Causas posibles |
Soluciones |
|---|---|---|---|
|
El interruptor automático se ha abierto sin ningún fallo eléctrico de sobrecorriente. |
El botón azul de restablecimiento de disparo por fallo no ha saltado y no se ha encendido ningún LED de causa del disparo. |
Caída de tensión por debajo del umbral detectada por MN undervoltage release. |
Compruebe la tensión y el circuito de alimentación MN (V > 0,85 Un). |
|
Una orden (por ejemplo, deslastre de carga) enviada a la bobina de apertura MX por otro interruptor automático. |
Compruebe los parámetros del interruptor automático que ha enviado la orden. |
||
|
Orden de apertura innecesaria de la bobina de apertura MX. |
Determine el origen de la orden y cancélela. |
||
|
El interruptor automático se dispara en menos tiempo de lo previsto después de intentar cerrarlo. |
El botón azul de restablecimiento de disparo por fallo salta y el LED de causa del disparo L parpadea en rojo. |
La memoria térmica aún está activa y la corriente en la línea supera el umbral de Ir. |
Compruebe si aún hay una sobrecarga en la línea. Si es necesario, realice una corrección. Para obtener detalles acerca de la memoria térmica, consulte DOCA0265•• MasterPacT MTZ - Unidad de control MicroLogic Active - Guía del usuario en Documentos relacionados al principio de esta guía. |
|
El botón azul de restablecimiento de disparo por fallo ha saltado y tanto el LED de causa del disparo I como el LED ERMS están encendidos. |
ERMS está activo, por lo que el interruptor automático se abre con una configuración de protección más baja. |
La función ERMS aplica una configuración de protección reducida para su uso durante las operaciones de mantenimiento. Compruebe si hay operaciones de mantenimiento en curso. Si ERMS ya no es necesario, desactívelo para volver a la configuración de protección normal. |
|
|
Disparo inmediato tras un intento de cierre del interruptor automático. |
El botón azul de restablecimiento de disparo por fallo salta y el LED de causa del disparo L parpadea en rojo. |
Sobrecorriente transitoria al cerrar. |
|
|
Disparo inmediato tras un intento de cerrar el interruptor automático con activación del botón azul de rearme después de defecto. |
– |
Cierre en un cortocircuito. |
Consulte los casos críticos de MasterPacT MTZ. |
|
Disparo indeseado del interruptor automático con activación del botón azul de restablecimiento de disparo por fallo. |
– |
El botón azul de rearme después de defecto no está pulsado por completo. |
Pulse por completo el botón azul de restablecimiento de disparo por fallo. |