Restablecer el interruptor automático después de un disparo debido a un incidente detectado por las comprobaciones automáticas de MicroLogic Active
Secuencia de restablecimiento
En la tabla siguiente se muestra la secuencia de acciones a realizar tras un disparo debido a una incidencia detectada por la unidad de control MicroLogic Active. En los párrafos siguientes se explica cada acción con más detalle.
|
Paso |
Acción |
|---|---|
|
1 |
Identifique la causa del disparo en el mensaje emergente de disparo y en el LED de causa del disparo. |
|
2 |
Consulte la lista de posibles incidentes detectados y realice las acciones recomendadas. |
|
3 |
Pulse Aceptar para confirmar que ha leído el mensaje emergente de disparo y cerrarlo. |
|
4 |
|
|
5 |
Pulse el Botón
|
|
6 |
Cuando el interruptor automático esté preparado para cerrar, vuelva a cerrarlo. |
Identificar la causa del disparo
Acciones recomendadas
La siguiente tabla indica qué acción realizar según el mensaje de disparo tras un disparo debido a un incidente detectado por las comprobaciones automáticas de MicroLogic Active.
Si necesita más información sobre los mensajes de evento, consulte DOCA0265•• MasterPacT MTZ - Unidad de control MicroLogic Active - Guía del usuario.
|
Código |
Mensaje de disparo |
Descripción |
Acción recomendada |
|---|---|---|---|
|
0x4005 |
Disparo por sobretemperatura de la unidad de control. |
La temperatura de la unidad de control supera el umbral de temperatura máximo. |
Disminuya la temperatura ambiente en torno al interruptor automático. |
|
0x4006 |
Disparo de autoprotección definitiva (SELLIM) |
El interruptor automático se ha disparado debido a la protección SELLIM. |
Restablezca el interruptor automático. |
|
0x4007 |
Disparo por fallo interno. Sustituya la unidad de control. |
El interruptor automático se ha disparado tras un evento interno de la unidad de control. |
Sustituya la unidad de control MicroLogic Active. Póngase en contacto con el soporte técnico de Schneider Electric. |
|
0x400A |
Disparo por desconexión del ENCT. |
La comprobación automática de la unidad de control ha detectado que el sensor de corriente de neutro externa del interruptor automático se ha desconectado. |
Compruebe el cableado interno/externo del sensor de corriente de neutro externa (ENCT). |
|
0x401D |
Disparo de autoprotección definitiva (DIN/DINF) |
El interruptor automático se ha disparado debido a la protección DIN/DINF. |
Restablezca el interruptor automático. |
|
0x401E |
Disparo de prueba Ig |
El interruptor automático se ha disparado debido a la prueba de protección de defecto a tierra. |
Restablezca el interruptor automático. |
|
0x4033 |
Pérdida de sensor de corriente. Sustituya el interruptor automático. |
La comprobación automática de la unidad de control ha detectado que un sensor interno del interruptor automático se ha desconectado. |
Sustituya el interruptor automático. Póngase en contacto con el soporte técnico de Schneider Electric. |
|
0x4035 |
Disparo de prueba Ii |
El interruptor automático se ha disparado debido a la prueba de protección instantánea. |
Restablezca el interruptor automático. |
Para obtener más información acerca de quién puede llevar a cabo las acciones recomendadas, póngase en contacto con su Representante de servicios Schneider Electric.