DOCA0285ZH-04

使断路器分闸

@experts: Topic shared between DOCA0284 and DOCA0285, with profiling; indicate if comments do not apply to both guides

分闸条件

如要使断路器分闸,断路器必须已合闸 (I)。

注: 分闸指令始终优先于合闸指令。

使断路器分闸

下表显示了在不同可用的控制模式下使断路器分闸的不同方式。

在全部控制模式下,断路器的分闸方式如下:

分闸类型

附件

分闸操作

机械

按下断路器正面的分闸按钮。

这个分闸操作随时都可以执行。

自动

MN 欠压线圈,具有或不具有 MN 延迟单元

MN 欠压线圈在发生压降时自动使断路器分闸。

通过外部按钮

  • 客户接入的外部按钮

  • 以下其中一种附件:

    • MX 分闸线圈

    • MN 欠压线圈,具有或不具有 MN 延迟单元

按下通过客户端子块连接到 MX 分闸线圈或 MN 欠压线圈的外部按钮。

MN 欠压线圈连接到 MN 延迟单元时,断路器以相应的时延分闸。

此外,当配置了 Auto LocalAuto Remote control mode 时,还能够以如下方式使断路器分闸:

危险
电击、爆炸或电弧闪光危险
  • 在确认操作断路器不会导致危险情况后,才能继续执行此操作。
  • 请勿在安全链中使用 MicroLogic Active 远程控制功能。
  • 在没有亲自验证本地或远程软件操作是否能够成功将断路器分闸或者关断电路的情况下,任何人都不得使用电网。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。

分闸类型

控制模式

附件

分闸操作

通过 BCIM 模块

Auto Local

  • 客户接入的外部按钮

  • BCIM 模块

  • MX 通讯分闸线圈

按下外部按钮,该按钮通过 BCIM IO 通道连接到 MX 通信分闸线圈。

只有在以下情况下,才允许执行此分闸操作。

  • 配置了 Auto Local control mode

  • 配置了 BCIM IO 模式。

通过 FDM121 显示器

Auto Local

  • BCIM 模块

  • MX 通讯分闸线圈

  • ULP 端口模块(可选)

FDM121 显示器发送断路器分闸命令,该显示器通过 ULP 系统本地连接到断路器。

只有在配置了 Auto Local control mode 时,才允许执行此分闸操作。

通过 Modbus 通讯

Auto Remote

  • BCIM 模块

  • MX 通讯分闸线圈

  • ULP 端口模块(必备 EIFE 接口)

  • IFEEIFEIFM 接口或 IFE 服务器

通过 Modbus 通讯网络向断路器发送分闸命令。

只有在配置了 Auto Remote control mode 时,才允许执行此分闸操作。

请参阅本指南开头相关文档中的 DOCA0384•• MasterPacTComPacTPowerPacT 断路器 - Modbus 通讯 - 用户 指南

通过 IFE/EIFE 网页

Auto Remote

  • BCIM 模块

  • MX 通讯分闸线圈

  • ULP 端口模块(必备 EIFE 接口)

  • IFEEIFE 接口或 IFE 服务器

通过 IFE/EIFE 控制网页向断路器发送分闸命令。

只有在配置了 Auto Remote control mode 时,才允许执行此分闸操作。

请参阅本指南开头相关文档中提及的相关文档:

  • DOCA0084•• Enerlin'X IFE - Ethernet 交换机服务器 - 用户指南

  • DOCA0142•• Enerlin'X IFE - 用于单个断路器的 Ethernet 接口 - 用户指南

  • DOCA0106•• Enerlin'X EIFE - 用于单个 MasterPacT MTZ 抽出式断路器的嵌入式 Ethernet 接口 - 用户指南

如果断路器未分闸,请参阅 MasterPacT MTZ 故障检修

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?