DOCA0285ZH-04

故障排除:通过 FDM121 显示器执行的控制操作

定义

控制操作包括用于通过 FDM121 显示器使设备分闸和合闸的命令。

有关通过 FDM121 显示器执行的控制操作,请参阅本指南的开头相关文档中提及的 DOCA0088•• Enerlin'X FDM121 - 用于单个断路器的前显示模块 - 用户指南

无法通过 FDM121 显示器控制设备

问题描述

问题状况

可能原因

解决方案

在连接到 MicroLogic Active 控制单元的情况下,FDM121 显示器不显示任何数据。

FDM121 显示器屏幕闪烁,指示 IMU 中存在冲突。

FDM121 固件版本不兼容 MicroLogic Active 控制单元。

  1. 断开 MasterPacT 断路器与安装有 FDM121 显示器的 IMU 之间的连接。

  2. 使用 EcoStruxure Power Commission 软件,将 FDM121 固件更新至最新版本。

  3. 重新将 MasterPacT 设备连接到 IMU 中。

有关固件更新的详细信息,请参阅本指南的开头相关文档中提及的 DOCA0150•• Enerlin'X FDM121 - Front Display Module for One Circuit Breaker - Firmware Release Notes

设备无法分闸或合闸。

设备控制模式设置为 ManualAuto Remote

将控制模式切换为 Auto Local

 

额外的检查

如果上述故障排除操作无效,请参阅机械控制操作电气控制操作中的故障排除信息。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?