DOCA0285ZH-04

锁定 MasterPacT MTZ3 安全挡板

使用挡板位置指示和锁定附件

步骤

操作

1

将挡板指示臂卡舌从插槽中拉出

2

将挂锁插入到挂锁锁片中,然后锁闭挂锁。

3

确认在按下执行器时,安全挡板未打开。

使用挡板锁定装置

步骤

操作

1

取出存放在抽架中的挡板锁定装置。

2

将挡板锁定装置放置在每个挡板机构上。每相一个挡板机构:

  • 三个挡板锁定装置,用于锁定 3P 设备安全挡板

  • 四个挡板锁定装置,用于锁定 4P 设备安全挡板

3

将挂锁插入到每个挡板锁定装置锁片中,然后锁闭挂锁。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?