DOCA0285ZH-04

抽出式 MasterPacT MTZ2/MTZ3 断路器状态

@experts: Topic shared between DOCA0284 and DOCA0285, with profiling; indicate if comments do not apply to both guides

抽出式断路器搬运条件

在连接或断开抽出式断路器时,需要插入摇进摇出手柄。若联锁装置、挂锁或开门锁已设置到位,则无法插入摇进摇出手柄。

危险
电击、爆炸或弧闪的危险
  • 采用适当的个人防护设备 (PPE) 并遵循电气作业安全守则。请参阅 NFPA 70E、CSA Z462 或当地对应的标准。
  • 只有具备相应资质的电气人员才能安装和维修该设备。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。

抽出式断路器位置

位于抽架正面的指示器本地指示断路器在抽架中的位置。

断路器位置

位置指示和位置触点状态

连接位置

断路器状态

已连接

  • 退出触点组:已接合

  • 控制装置:已接合

  • 可以操作。

  • 准备运行。

测试

  • 退出触点组:断路器摇进摇出端子与抽架触点组之间达到最小间距。

  • 控制装置:已接合

  • 可以操作。

  • 可以测试操作和控制系统。

断开

  • 退出触点组:已分离

  • 控制装置:已分离

  • 可以操作。

  • 可从抽架中拆下。

撤出

  • 退出触点组:已分离

  • 控制装置:已分离

从机架拆除。

抽出式断路器位置触点

断路器在抽架中的位置由以下位置触点远程指示:

  • CE:连接位置

  • CT:测试位置

  • CD:退出位置

在摇进摇出操作期间,位置触点的状态根据断路器位置改变,如下图所示。

A 断路器处于连接位置

B 主电路分离

C 断路器处于测试位置

D 辅助电路分离

E 断路器处于退出位置

位置触点断开。

位置触点闭合。

不带 EIFE Ethernet 接口的抽出式设备位置触点

在不带 EIFE Ethernet 接口的情况下,可以增配以下位置触点:

  • 2 个 CD 退出位置触点

  • 3 个 CE 连接位置触点

  • 1 个 CT 测试位置触点

EIFE Ethernet 接口的抽出式设备位置触点

在带有 EIFE Ethernet 接口的情况下,可以增配 2 个 CE 连接位置触点。

抽架管理功能

抽架管理功能用于:

  • 记录并检查抽架中抽出式设备的运动件的位置

  • 提供与预防性维护措施有关的信息

  • 向远程控制器告知抽出式设备的位置

抽架管理功能通过 EIFE Ethernet 接口来执行。请参阅本指南开头相关文档中的 DOCA0106•• Enerlin'X EIFE - 用于单个 MasterPacT MTZ 抽出式断路器的嵌入式 Ethernet 接口 - 用户指南

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?