DOCA0285ZH-04

DAE 弹簧自动释能联锁装置

描述

当抽出式 MasterPacT MTZ2/MTZ3 设备从退出位置移动到撤出位置时,DAE 弹簧自动释能联锁装置使合闸弹簧释能。

DAE 联锁装置是选装在设备内部的联锁装置。它由工厂安装。如要现场安装,请联系现场服务代表。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?