DOCA0285ZH-04

查找关键情况中的脱扣或报警的原因

@experts: Topic shared between DOCA0284, DOCA0285 and DOCA0266; indicate if comments do not apply to both guides

定义

在操作断路器时,用户可能面临两种关键情况:

  • 断路器自动脱扣,从而中断供电。

  • 断路器未脱扣,但 MicroLogic Active 控制单元检测到报警:

    • 对于高严重性报警,状态栏为红色,指示急需采取纠正措施。

    • 对于中等严重性报警,状态栏为橙色,指示需要计划开展纠正措施。

脱扣或报警的通知

脱扣或报警事件的通知方式为:

  • MicroLogic Active 控制单元 HMI 上,通过脱扣原因 LED 或状态栏来指示。在控制单元受电的情况下,屏幕上显示红色或橙色弹出消息。

  • 通过 SDE 故障脱扣指示触点来指示

取决于所安装的选件,脱扣或报警事件的通知方式还可以有:

  • 通过附加的 SDE2 故障脱扣指示触点来指示

  • 通过 BCIM IO 通道来指示

  • 通过经 IFEEIFE Ethernet 接口发送的电子邮件来通知

  • 在连接到通讯网络的远程控制器上(通过用户自定义的应用程序)通知

  • FDM121 显示器上

活动的报警也可以通过以下方式查阅:

  • 在带有 EcoStruxure Power Device 应用 且通过 USB OTG 接口连接到 MicroLogic Active 控制单元的智能手机上:

  • 在通过 USB 接口连接到 MicroLogic Active 控制单元的 EcoStruxure Power Commission 软件上。

  • Panel Server 网页上以及在通过 Zigbee 无线通讯(仅 MicroLogic Active AP/EP 控制单元)连接到 Panel Server 的远程控制器上。

  • EIFEIFE 网页上。

利用 MicroLogic Active 控制单元识别脱扣或报警的原因

在关键情况下,可以利用以下其中一种方法来本地识别脱扣或报警的原因:

  • 断路器上的蓝色故障脱扣复位按钮。当蓝色故障脱扣复位按钮弹出时,说明发生了脱扣。

  • MicroLogic Active 控制单元上的指示灯:

  • 安装有 EcoStruxure Power Device 应用 的智能手机,能够通过以下方式获取脱扣原因、脱扣或报警上下文以及断路器 ID:

    • 通过 NFC

    • 通过 USB OTG 连接

A 蓝色故障脱扣复位按钮

B 脱扣原因 LED

C Ready LED

D Status

E MicroLogic Active 显示屏

脱扣后诊断数据的可用性

MicroLogic Active 控制单元受电后,诊断数据可用。

如果 MicroLogic Active 控制单元电源中断,请使用移动电源来启用诊断数据访问。将移动电源连接到 MicroLogic Active 控制单元 USB-C 端口。

MicroLogic Active 控制单元采用外部供电时,诊断数据的可用性取决于 MicroLogic Active 状态:

  • 如果 MicroLogic Active 控制单元运行正常,则所有诊断数据都可用。

  • 如果 MicroLogic Active 控制单元无法工作,则没有数据直接可用。但可以使用 EcoStruxure Power Device 应用 中的 NFC 功能提取一些数据。

脱扣原因 LED 由 MicroLogic Active 内置电池供电,在控制单元没有其他电源来源的情况下,会持续亮起 2 小时。如要在 2 小时后再次打开脱扣原因 LED,则按下

脱扣和报警显示屏幕示例

根据事件的严重性,将显示三种类型的弹出消息。

消息类型

描述

示例

脱扣

脱扣消息以红色屏幕显示。

高严重性报警

报警消息以红色屏幕显示。

中等严重性报警

报警消息以橙色屏幕显示。

利用显示屏和 LED 查找脱扣原因

断路器自动脱扣,从而中断供电,并且蓝色故障脱扣复位按钮弹出。

相关脱扣原因 LED 红灯闪烁。

描述

显示屏

状态和脱扣原因 LED 显示

状态和脱扣原因 LED 描述

网络上存在电气故障

脱扣消息以红色屏幕显示。

就绪 LED:绿灯闪烁

状态栏:红色闪烁

ERMS LED:熄灭

相关脱扣原因 LED:红灯闪烁

在自测试期间检测到重大 MicroLogic Active 控制单元异常

脱扣消息以红色屏幕显示。

就绪 LED:熄灭

状态栏:红色闪烁

ERMS LED:熄灭

所有脱扣原因 LED:红色闪烁

利用显示屏和 LED 查找报警原因

断路器未脱扣,但 MicroLogic Active 状态栏已亮起。

L 脱扣原因 LED 可能为红色。

描述

显示屏

状态和脱扣原因 LED 显示

状态和脱扣原因 LED 描述

高严重性报警

报警消息以红色屏幕显示。

就绪 LED:绿灯闪烁

状态栏:亮起红色

ERMS LED:熄灭

所有脱扣原因 LED 都熄灭

过载报警:相电流 > 105% Ir

报警消息以红色屏幕显示。

就绪 LED:绿灯闪烁

状态栏:亮起红色

ERMS LED:熄灭

L 脱扣原因 LED:亮起

中等严重性报警

报警消息以橙色屏幕显示。

就绪 LED:绿灯闪烁

状态栏:亮起橙色

ERMS LED:熄灭

所有脱扣原因 LED 都熄灭

过载预警:90% Ir < 电流 < 105% Ir

报警消息以橙色屏幕显示。

就绪 LED:绿灯闪烁

状态栏:亮起橙色

ERMS LED:熄灭

L 脱扣原因 LED:亮起红色

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?