锁定安全挡板
描述
安全挡板可锁定在关闭位置,这样,MasterPacT MTZ2/MTZ3 断路器的运动件在其抽架中便无法连接。
安全挡板可通过挂锁锁定,挂锁的最大锁扣直径为 5-8 毫米:
-
使用抽架中随附的挡板锁定装置,锁定在抽架内
-
或者使用选配的 VIVC 挡板位置指示和锁定附件,锁定在抽架正面
MasterPacT MTZ2 断路器上的顶部和底部安全挡板可以单独锁定,也可以锁定到一起。
MasterPacT MTZ3 断路器上的顶部和底部安全挡板可以锁定到一起。
VIVC 挡板位置指示和锁定附件
利用该挡板位置指示和锁定附件执行以下功能:
-
指示每个安全挡板的位置:打开或关闭。
-
在运动件处于测试或退出位置的情况下,将一个或两个 MasterPacT MTZ2 安全挡板挂锁在关闭位置。
-
在运动件处于测试或退出位置的情况下,将所有 MasterPacT MTZ3 安全挡板挂锁在关闭位置。

有关附件安装的信息,请参阅 Schneider Electric 网站上的说明书:NVE35478。