DOCA0285ZH-04

有线通讯测试

@TW: This topic is present in DOCA0284 and DOCA0285 (Commissioning). Any changes made will be made in all these guides.

MicroLogic Active 控制单元和 BCIM 模块的 MasterPacT MTZ 断路器需要进行有线通讯测试。

通讯网络测试

使用 Modbus 最终客户客户端来测试项目的通讯设备之间的通讯网络:

  • 通过 IFEEIFE Ethernet 接口连接到 Ethernet 网络的断路器。

  • 通过 IFM 接口连接到 Modbus 串行网络的断路器。

  • 通过堆栈到 IFE Ethernet 服务器的 IFM 接口连接到 Modbus 串行网络的断路器。

步骤

操作

1

在断路器处于合闸位置时,读取 Modbus 断路器状态寄存器,以确认断路器状态指示为“已合闸”。

2

按下断路器正面的分闸按钮。

3

读取 Modbus 断路器状态寄存器,以确认断路器状态指示为“已分闸”。

请参阅本指南开头相关文档中的 DOCA0384•• MasterPacTComPacTPowerPacT 断路器 - Modbus 通讯 - 用户 指南

远程控制测试

如果可以通过有线通讯网络对带 MicroLogic Active 控制单元的 MasterPacT MTZ 断路器远程执行分合闸,则使用以下测试来检查远程控制是否正确工作:

步骤

操作

1

在断路器处于合闸位置时,读取 Modbus 断路器状态寄存器,以确认断路器状态指示为“已合闸”。

2

发送 Modbus 远程控制命令,以使断路器分闸。

3

读取 Modbus 断路器状态寄存器,以确认断路器状态指示为“已分闸”。

请参阅本指南开头相关文档中的 DOCA0384•• MasterPacTComPacTPowerPacT 断路器 - Modbus 通讯 - 用户 指南

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?