DOCA0285ZH-04

Zigbee 无线通讯调试

@TW: topic shared between DOCA0284 and DOCA0285

使用 Panel Server 发现 MicroLogic Active AP/EP 控制单元

使用 Panel Server 发现 MicroLogic Active AP/EP 控制单元的前提条件是:

  • 控制单元必须为 MicroLogic Active AP/EP 控制单元。

  • Panel Server 必须打开。

  • MicroLogic Active AP/EP 控制单元和 Panel Server 必须相距较近。

建议在阻隔了强大的无线电发射器的地方,如管理室,调试 Zigbee 无线设备。有关详细信息,请参阅本指南的开头相关文档中提及的 DOCA0122•• MasterPacTComPacTPowerPacT - 网络安全指南

按照以下步骤使用 Panel Server 来发现 MicroLogic Active AP/EP 控制单元:

步骤

操作

1

打开 Panel Server

2

按照本指南开头相关文档EcoStruxure Panel Server - 用户指南 中所述那样,执行发现操作。

3

根据系统提示,将 MicroLogic Active AP/EP 将控制单元连接到 Zigbee 网络。

为此,请在 MicroLogic Active 显示屏上,从树形导航菜单的配置 > 通讯 > IEEE 802.15.4 > 状态中,选择连接

4

在发现操作结束时,带 MicroLogic Active AP/EP 控制单元的 MasterPacT MTZ 断路器会显示在 Panel Server 网页的已发现设备列表中。

注: 建议 MicroLogic Active AP/EP 控制单元由外部 24 Vdc 电源供电,以避免在负载低于额定电流 In 的 20% 时丢失通讯。

Zigbee 无线通讯发现视频

如要访问通过 Panel Server 发现 MicroLogic Active AP/EP 控制单元的演示视频,请单击此处,扫描二维码,或将链接复制粘贴到您的 Web 浏览器:

Zigbee 无线通讯测试

在发现了带 MicroLogic Active AP/EP 控制单元的 MasterPacT MTZ 断路器后,可以检查 Zigbee 无线通讯和微动开关安装。

步骤

操作

1

Panel Server 网页上选择监视和控制菜单。

2

从已发现设备列表中,选择要测试的带 MicroLogic Active AP/EP 控制单元的 MasterPacT MTZ 断路器。

3

检查断路器状态。

4

如果 Panel Server 网页上显示的断路器状态(已分闸或已合闸)与断路器的实际状态不一致,请联系 Schneider Electric 服务代表

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?