DOCA0285ZH-04

使断路器合闸

@experts: Topic shared between DOCA0284, DOCA0285 and DOCA0266; indicate if comments do not apply to both guides

合闸条件

要使断路器合闸,必须满足以下条件:

  • 断路器分闸 (O)。

  • 合闸弹簧已储能。

  • 断路器准备好合闸,并且确定显示出来。

注: 分闸指令始终优先于合闸指令。如果正接收分闸指令,则断路器无法合闸。如果确定在准备合闸指示器上被打叉,则表示正在接收分闸指令(要么以电气方式,要么以机械方式),在显示确定之前,必须终止分闸指令的接收。
危险
电击、爆炸或弧闪危险
发生电气故障时,不要对断路器执行重新合闸。先检查,必要时修复下游设备。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。

使断路器合闸

下表显示了在不同可用的控制模式下使断路器合闸的不同方式。

在全部控制模式下,断路器的合闸方式如下:

合闸类型

附件

合闸操作

机械

按下断路器正面的合闸按钮。

在满足合闸条件的情况下,才能执行此合闸操作。

外部按钮

  • 客户接入的外部按钮

  • XF 合闸线圈

  • MCH 储能马达

按下通过客户端子块连接到 XF 合闸线圈的外部按钮。

此外,当配置了 Auto LocalAuto Remote control mode 时,还能够以如下方式使断路器合闸。

危险
电击、爆炸或弧闪的危险
  • 在确认操作断路器不会导致危险情况后,才能继续执行此操作。
  • 在没有亲自验证本地或远程软件操作是否能够成功将断路器合闸或者接通电路的情况下,任何人都不得使用电网。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。

合闸类型

控制模式

附件

合闸操作

通过 BCIM 模块

Auto Local

  • 客户接入的外部按钮

  • BCIM 模块

  • XF 通讯合闸线圈

  • MCH 储能马达

按下外部按钮,该按钮通过 BCIM IO 通道连接到 XF 通信合闸线圈。

只有在以下情况下,才允许执行此分闸操作。

  • 配置了 Auto Local control mode

  • 配置了 BCIM IO 模式。

通过 FDM121 显示器

Auto Local

  • BCIM 模块

  • XF 通讯合闸线圈

  • MCH 储能马达

  • ULP 端口模块(可选)

FDM121 显示器发送断路器合闸命令,该显示器通过 ULP 系统本地连接到断路器。

只有在配置了 Auto Local control mode 时,才允许执行此分闸操作。

通过 Modbus 通讯

Auto Remote

  • BCIM 模块

  • XF 通讯合闸线圈

  • MCH 储能马达

  • ULP 端口模块(必备 EIFE 接口)

  • IFEEIFEIFM 接口或 IFE 服务器

通过 Modbus 通讯网络向断路器发送合闸命令。

只有在配置了 Auto Remote control mode 时,才允许执行此合闸操作。

请参阅本指南开头相关文档中的 DOCA0384•• MasterPacTComPacTPowerPacT 断路器 - Modbus 通讯 - 用户 指南

通过 IFE/EIFE 网页

Auto Remote

  • BCIM 模块

  • XF 通讯合闸线圈

  • MCH 储能马达

  • ULP 端口模块(必备 EIFE 接口)

  • IFEEIFE 接口或 IFE 服务器

通过 IFE/EIFE 控制网页向断路器发送合闸命令。

只有在配置了 Auto Remote control mode 时,才允许执行此合闸操作。

请参阅本指南开头相关文档中提及的相关文档:

  • DOCA0084•• Enerlin'X IFE - Ethernet 交换机服务器 - 用户指南

  • DOCA0142•• Enerlin'X IFE - 用于单个断路器的 Ethernet 接口 - 用户指南

  • DOCA0106•• Enerlin'X EIFE - 用于单个 MasterPacT MTZ 抽出式断路器的嵌入式 Ethernet 接口 - 用户指南

如果设备未分闸,请参阅 MasterPacT MTZ 故障检修

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?