DOCA0285ZH-04

启用/禁用 ERMS 功能

@experts: this topic is shared between 带 MicAct 的 MTZ1 用户指南 and 带 MicAct 的 MTZ2/MTZ3 用户指南

简介

ERMS 功能用于降低保护设置,以便断路器能够在发生电气故障时尽快脱扣。当通电设备附近有具备相关资质的电气人员时,最大程度缩短电气故障与断路器脱扣之间的间隔时间,有助于降低人身伤害风险。

ERMS 功能已启用时,ERMS 保护设置取代标准保护设置。

可用性

ERMS 功能适用于 IEC 标准的 MicroLogic Active 2.0, 5.0 and 6.0 控制单元。

工作原理

可通过 ERMS 按钮或连接到 BCIM 模块的外部选择开关,来启用或禁用 ERMS 功能。

ERMS 功能已启用的情况下:

  • ERMS LED (A) 亮蓝灯。

  • LSIG 主屏幕 (B) 为蓝色。

  • “快速查看”屏幕为蓝色。

  • 所有其他屏幕都不为蓝色。

有关 ERMS 功能的详细信息,以及如何启用和禁用 ERMS 功能,请参阅本指南的开头相关文档中提及的 DOCA0265•• MasterPacT MTZ - MicroLogic Active 控制单元 - 用户指南

启用 ERMS 功能

危险
ERMS 状态错误的风险
  • 不要依赖 BCIM IO 端口所指示的 ERMS 状态。
  • 在设备上或设备内部工作之前,请使用 MicroLogic Active 控制单元上的蓝色 ERMS LED 来检查 ERMS 的状态。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。

根据断路器配置及其附件,可以有多种方式启用 ERMS

类型

附件

操作

通过 MicroLogic Active 控制单元上的 ERMS 按钮

按下 ERMS 按钮以启用 ERMS 功能。

通过连接到 BCIM 模块的外部选择开关

  • BCIM 模块

  • 客户接入的外部选择开关

将外部选择开关转到启用位置。BCIM 模块必须配置为 ERMS 模式。

禁用 ERMS 功能

危险
电击、爆炸或弧闪的危险
禁用 ERMS 前:
  • 仔细检查工作区域,移除设备中遗留的一切工具和物体。
  • 确保所有人员远离设备,且设备、门和盖均设置到位。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。

ERMS 功能的禁用方式取决于其启用方式:

类型

附件

操作

通过 MicroLogic Active 控制单元上的 ERMS 按钮

按下 ERMS 按钮以禁用 ERMS 功能。

通过连接到 BCIM 模块的外部选择开关

  • BCIM 模块

  • 客户接入的外部选择开关

将外部选择开关转到禁用位置。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?