DOCA0285ZH-04

调试简介

概述

危险
电击、爆炸或弧闪危险
  • 采用适当的个人防护设备 (PPE) 并遵循电气作业安全守则。参见 NFPA 70ECSA Z462NOM 029-STPS 或当地相关规定。
  • 只有具备相应资质的电气人员才能安装和维修该设备。
  • 除非试运行程序中另有规定,否则所有操作(检查、测试和预防性维护)必须在设备、底盘和辅助电路断电之后才可执行。
  • 核实上游和下游终端上的设备和底盘已断电。
  • 务必使用适当的额定电压传感设备以确认设备、底盘和辅助电路已断电。
  • 安装安全栅并显示危险标志。
  • 在测试期间,严禁任何人触摸已施加了电压的设备、抽架或导体。
  • 将设备重新投入运行之前,必须核实所有连接的拧紧扭矩都正确,设备内部没有任何工具或物体,所有设备、门和防护盖都已就位,且设备处于分闸状态(OFF 位置)。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。

本部分详细介绍了测试和调试的操作程序,必须对带 MicroLogic Active 控制单元的 MasterPacT MTZ 断路器执行该测试和调试,才能使得断路器被视为适合维修且能够连接到电源。

调试程序必须由接受过适当培训且具备适当经验的授权调试工程师来开展。

  • 只有接受过低压电路方面的培训且具备这方面经验的电气人员,才能执行本部分所述的作业。

    这些人员必须了解在低压设备或其附近作业时所涉及的风险。只有在阅读完整套说明书之后,才能执行这样的作业。

  • 某些检查或步骤要求电气系统的某些部件在作业期间仍带有危险电压。请谨遵本部分的所有安全说明(危险、警告和注意)以及相应的指导说明。

  • 请穿戴防护设备,明确潜在的危险,在执行本部分以及相应指导说明中所述的步骤时采取适当的安全预防措施。

调试程序假设在操作一开始时便满足以下条件:

  • 断路器未连接到电源系统或控制系统。

  • 抽出式断路器处于退出位置。

  • 断路器未连接到通讯网络。

如果适用,必须在相应表格上记录所有观察、测试、调整的结果以及一切相关注释。

尽可能在不断开现有接线或不干扰这些接线的情况下开展测试。

范围

调试操作适用于 MasterPacT MTZ 智能模块单元 (IMU),其由带 MicroLogic Active 控制单元和可选 ULP 模块的 MasterPacT MTZ 断路器组成。

  • 一个 IFEEIFEIFM 通讯接口

  • 一个 FDM121 显示器

  • 一个 BCIM 模块

必须阅读的调试相关信息包括本文所涉及的断路器的相应示意图、接线和脱扣电平。

设备

以下设备需要执行调试步骤中详述的测试:

  • 绝缘电阻测试仪

  • 万用表

  • 安装有最新版 EcoStruxure Power Commission 软件的 PC

  • USB-AUSB-C 连接电缆,用于将 PC 连接到 MicroLogic Active 控制单元:

    • 供应商:RS PRO

    • 电缆型号:182-8848

测试表

测试表用于指导您开展调试并记录调试测试结果。调试部分中详细介绍了每项测试。

根据 MasterPacT MTZ 类型和所使用的功能,仅执行所需的测试。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?