DOCA0285ZH-04

复位断路器

@experts: Topic shared between DOCA0284, DOCA0285 and DOCA0266; indicate if comments do not apply to both guides

复位条件

发生脱扣后,必须先复位断路器,然后才能使断路器合闸。

复位可以在所有控制模式下进行。

复位断路器

根据断路器配置及其附件,可以有多种方式复位断路器:

复位类型

附件

复位操作

使用蓝色故障脱扣复位按钮以机械方式复位

将断路器正面的蓝色故障脱扣复位按钮按入。这个复位操作始终可以执行。按入蓝色故障脱扣复位按钮后,会复位 SDE 故障脱扣指示触点,并允许断路器合闸。

自动(RAR 自动复位选项)

  • XF 合闸线圈

  • MCH 储能马达

脱扣后,RAR 自动复位功能允许在不按入蓝色故障脱扣复位按钮的情况下使断路器合闸。在这种情况下,必须使用 XF 合闸线圈。

机械指示器和 SDE 故障脱扣指示触点保持在检测到的故障位置。

如要复位 SDE 故障脱扣指示触点和机械指示器,请按入蓝色故障脱扣复位按钮。

电气(使用外部按钮)

  • 客户接入的外部按钮

  • RES 电气远程复位装置

  • XF 合闸线圈

  • MCH 储能马达

按下通过客户端子块连接到 RES 电气远程复位装置的外部按钮。

在这种情况下,必须使用 XF 合闸线圈。

RES 电气远程复位装置可将 SDE 故障脱扣指示触点和机械指示器复位,并允许断路器合闸。

注: RES 电气远程复位装置与 SDE2 选项不兼容。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?