断路器锁定操作
关于锁定操作
@experts: Content shared between DOCA0284 and DOCA0285,
with profiling; indicate if comments do not apply to both guides
锁定操作由用户手动执行。为 MasterPacT MTZ2/MTZ3 断路器和抽架提供了多种可选的锁定附件。有关可用锁具的完整列表,请参阅本指南开头相关文档中的 LVPED225010EN 带 MicroLogic Active 控制单元的 MasterPacT MTZ - 目录。