DOCA0285ZH-04

摇进摇出手柄和分闸按钮之间的 IBPO 进退联锁装置

描述

在安装有 IBPO 进退联锁装置的情况下,抽出式 MasterPacT MTZ2/MTZ3 设备无法在合闸位置退出。

只有在按下了分闸按钮的情况下,才能够插入摇进摇出手柄以连接或退出抽出式设备。

IBPO 进退联锁装置是选装在设备内部的联锁装置。它由工厂安装。如要现场安装,请联系现场服务代表。

在安装有 IBPO 进退联锁装置的情况下插入摇进摇出手柄

步骤

操作

1

按住分闸按钮。

2

插入摇进摇出手柄。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?