DOCA0285ZH-04

利用钥匙锁将断路器锁定在分闸位置

@experts: Topic shared between DOCA0284 and DOCA0285, with profiling; indicate if comments do not apply to both guides

描述

可以使用选配的钥匙锁来:

  • 将一个 MasterPacT MTZ2/MTZ3 断路器锁定在分闸位置。在锁定状态下,断路器既无法通过合闸按钮本地合闸,也无法远程合闸。

  • 对用同一把钥匙锁定的多个 MasterPacT MTZ2/MTZ3 断路器进行联锁。

如要使用钥匙锁将断路器锁定在分闸位置,必须使用可选的 OFF 位置钥匙锁附件。

注: 此附件不兼容 VCPO OFF 位置挂锁附件。两个附件不能同时使用。

VSPO OFF 位置锁定附件

OFF 位置锁定附件是选装在断路器正面上的附件。

OFF 位置钥匙锁附件可以配备:

  • 一把钥匙锁。

  • 两把钥匙锁,它们的配套钥匙可以相同,也可以不同。

可以配用以下类型的钥匙锁:

Ronis 钥匙锁

Profalux 钥匙锁

Castell 钥匙锁(此钥匙锁不提供)

Kirk 钥匙锁(此钥匙锁不提供)

有关附件安装的信息,请参阅 Schneider Electric 网站上的说明书:NVE16146

将断路器锁定在分闸位置

对于配备有两把钥匙锁的断路器,一把钥匙足以将断路器锁定在分闸位置。

步骤

操作

1

按住分闸按钮。

2

在分闸按钮被按下的情况下,逆时针旋转钥匙,即可锁定断路器。

3

移除钥匙。

4

释放分闸按钮。

5

确认断路器已锁定在分闸位置,并且既无法通过合闸按钮本地合闸,也无法远程合闸。

解锁断路器

对于配备有两把钥匙锁的断路器,必须将两把钥匙都插入到钥匙锁中,才能解锁断路器。

步骤

操作

1

将钥匙插入钥匙锁中。

2

顺时针旋转钥匙,以解锁断路器。

3

按下合闸按钮,使断路器合闸。

注: 钥匙仍固定在钥匙锁中。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?