DOCA0285ZH-04

关于本文档

@TW: this topic is profiled for sharing between 带 MicAct 的 MTZ1 用户指南 and 带 MicAct 的 MTZ2/MTZ3 用户指南

文档范围

本指南旨在提供必要的技术信息,以使用户、安装人员和维护人员能够按照 IEC 标准对带 MicroLogic Active 控制单元的 MasterPacT MTZ2/MTZ3 断路器进行操作。

有效性说明

本指南适用于带固件版本不低于 004.004.000 的 MicroLogic Active 控制单元的 MasterPacT MTZ2/MTZ3 断路器。

在线信息

本文档中描述的产品特性旨在与上提供的特性相匹配 www.se.com。作为我们持续改进的企业战略的一部分,我们可能随着时间的推移修改内容以提高清晰度和准确性。如果您发现本文档中的特性与 www.se.com 上的特性存在差异,可考虑 www.se.com 以包含最新信息。

关于产品的资讯

警告
触电危险
不使用带有 MicroLogic Active 控制单元的 MasterPacT MTZ 断路器:
  • 在电压高于 600 Vac 且有 IT 接地系统的电源系统上。
  • 在电压高于 690 Vac 且有其他接地系统的电源系统上。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。
小心
烫伤危险
MasterPacT MTZ 断路器环境温度超过 50 °C (122 °F) 时,请使用适当的个人防护用品 (PPE)。
不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。

一般网络安全说明

近年来,随着联网机器和生产设备的数量日益增多,发生非法访问、数据泄露和运营中断等网络威胁的几率也相应增加。因此,您必须考虑众多可能的网络安全措施,以帮助保护资产和系统免于此类威胁。

为了有助于保持和保护 Schneider Electric 产品的安全,强烈建议您采取 Cybersecurity Best Practices 文档中所述的网络安全最佳做法。

Schneider Electric 还提供其他信息和帮助:

产品相关的网络安全信息

警告
系统可用性、完整性和保密性的潜在危害
  • 首次使用时,更改缺省 PIN 码和密码,以帮助防止擅自访问设备设置、控件和信息。
  • 禁用未使用的端口/服务和缺省账户将有助于尽量减少恶意攻击的途径。
  • 将联网设备布置在多层网络防御(例如防火墙、网络分段、网络入侵检测和保护)之后。
  • 采用网络安全最佳实践(例如,最低权限、责任分离)来帮助阻止非法曝露、丢失、数据和日志修改、或服务中断。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。

有关 DOCA0122•• 控制单元的网络安全说明,请参阅 MicroLogic Active MasterPacTComPacTPowerPacT - 网络安全指南

环境数据

有关产品合规性和环境信息,请参阅 Schneider Electric Environmental Data Program

文档的可用语言

文档提供以下语言版本:

相关的文件

文件名称 参考编号

MasterPacT MTZ - MicroLogic Active 控制单元 - 用户指南

DOCA0265EN
DOCA0265ES
DOCA0265ZH

MasterPacT MTZ IEC 断路器 ( MicroLogic Active 控制 单元 - 维护 指南

DOCA0305EN
DOCA0305ES
DOCA0305ZH

MicroLogic Active 控制单元的 MasterPacT MTZ - 目录

LVPED225010EN

MasterPacT MTZ2/MTZ3 - 带 MicroLogic Active 控制单元的固定式 IEC 断路器 - 说明书

PKR4242002

MasterPacT MTZ2/MTZ3 - 带 MicroLogic Active 控制单元的抽出式 IEC 断路器 - 说明书

PKR4243502

用于 MicroLogic Active 控制单元的断路器通讯和隔离模块 (BCIM) - 用户指南

DOCA0387EN
DOCA0387ES
DOCA0387ZH

MasterPacTComPacTPowerPacT 断路器 - Modbus 通讯 - 用户 指南

DOCA0384EN
DOCA0384ES
DOCA0384FR
DOCA0384ZH

ULP (Universal Logic Plug) 系统  - 用户指南

DOCA0093EN
DOCA0093ES
DOCA0093FR
DOCA0093ZH

Enerlin'X IFE - Ethernet 交换机服务器 - 用户指南

DOCA0084EN
DOCA0084ES
DOCA0084FR
DOCA0084ZH

Enerlin'X IFE - 用于单个断路器的 Ethernet 接口 - 用户指南

DOCA0142EN
DOCA0142ES
DOCA0142FR
DOCA0142ZH

Enerlin'X EIFE - 用于单个 MasterPacT MTZ 抽出式断路器的嵌入式 Ethernet 接口 - 用户指南

DOCA0106EN
DOCA0106ES
DOCA0106FR
DOCA0106ZH

Enerlin'X FDM121 - 用于单个断路器的前显示模块 - 用户指南

DOCA0088EN
DOCA0088ES
DOCA0088FR
DOCA0088ZH

Enerlin'X FDM121 - Front Display Module for One Circuit Breaker - Firmware Release Notes

DOCA0150EN

MasterPacTComPacTPowerPacT - 网络安全指南

DOCA0122EN
DOCA0122ES
DOCA0122FR
DOCA0122ZH

EcoStruxure Panel Server - 用户指南

DOCA0172EN
DOCA0172ES
DOCA0172FR
DOCA0172DE
DOCA0172IT
DOCA0172PT

MasterPacT MTZ2/MTZ3 - 带 MicroLogic X 控制单元的隔离开关和断路器 - 用户指南

DOCA0101EN
DOCA0101ES
DOCA0101FR
DOCA0101ZH

您可以在我们的网站 www.se.com/ww/en/download/ 下载这些技术出版物和其他技术信息。

有关非包容性或非敏感术语的信息

作为一家负责任、具有包容性的公司,Schneider Electric 不断更新其包含非包容性或非敏感术语的沟通方式和产品。但是,尽管我们做了这些努力,我们的内容仍可能包含某些客户认为不合适的条款。

商标

QR Code 是 DENSO WAVE INCORPORATED 在日本和其他国家或地区的注册商标。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?