DOCA0285ZH-04

抽架锁定在退出位置

@experts: Topic shared between DOCA0284 and DOCA0285, with profiling; indicate if comments do not apply to both guides

描述

抽架可以锁定在退出位置。当抽架锁定在退出位置时,摇进摇出手柄无法插入。

抽架可以通过以下装置锁定在退出位置:

  • 最多三个锁扣直径为 5–8 毫米的挂锁。

  • 可选的钥匙锁。

钥匙锁可与挂锁配合使用。

利用挂锁锁定抽架一直都是可行的,不需要任何附件。

利用钥匙锁附件进行 VSPD 抽架锁定

利用钥匙锁附件锁定抽架的方式是:

  • 一把钥匙锁。

  • 两把钥匙锁,它们的配套钥匙可以相同,也可以不同。

可以配用以下类型的钥匙锁:

Ronis 钥匙锁

Profalux 钥匙锁

Castell 钥匙锁(此钥匙锁不提供)

Kirk 钥匙锁(此钥匙锁不提供)

有关附件安装的信息,请参阅 Schneider Electric 网站上的说明书:NVE16142

利用挂锁锁定抽架

步骤

操作

1

确认抽架指示器处于退出位置。

2

拉出挂锁片。

3

将挂锁插入到锁片中,然后锁闭挂锁。

4

确认摇进摇出手柄无法插入到摇进摇出手柄插孔中。

利用挂锁解锁抽架

步骤

操作

1

移除挂锁。

锁片回缩。

2

确认摇进摇出手柄能够插入到摇进摇出手柄插孔中。

利用钥匙锁锁定抽架

对于配备有两把钥匙锁的抽架,一把钥匙足以将抽架锁定在退出位置。

步骤

操作

1

确认抽架指示器处于退出位置。

2

逆时针旋转钥匙,锁定抽架。

3

移除钥匙。

4

确认摇进摇出手柄无法插入到摇进摇出手柄插孔中。

利用钥匙锁解锁抽架

对于配备有两把钥匙锁的抽架,必须将两把钥匙都插入到钥匙锁中,才能解锁抽架。

步骤

操作

1

将钥匙插入锁具中。

2

顺时针旋转钥匙,解锁抽架。

注: 钥匙仍固定在钥匙锁中。

3

确认摇进摇出手柄能够插入到摇进摇出手柄插孔中。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?