DOCA0285ZH-04

连接抽出式断路器

@experts: Topic shared between DOCA0284 and DOCA0285, with profiling; indicate if comments do not apply to both guides

抽出式断路器搬运条件

在连接或断开抽出式断路器时,需要插入摇进摇出手柄。若已利用钥匙锁、挂锁或开门锁将抽架锁定到位,则无法插入摇进摇出手柄。

危险
电击、爆炸或弧闪的危险
  • 采用适当的个人防护设备 (PPE) 并遵循电气作业安全守则。请参阅 NFPA 70E、CSA Z462 或当地对应的标准。
  • 只有具备相应资质的电气人员才能安装和维修该设备。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
注意
设备损坏风险
  • 使用摇进摇出手柄将设备摇进摇出抽架。
  • 请勿使用电动工具来摇进摇出。
  • 位置释放按钮弹出后,请勿转动手柄。
不遵循上述说明可能导致设备损坏。

将断路器从退出位置摇入到测试位置

步骤

操作

1

从储存仓中取出摇进摇出手柄。

2

将摇进摇出手柄插入到摇进摇出手柄插孔中。

注: 若已安装 IBPO 进退联锁选项,可按分闸按钮以插入摇进摇出手柄

3

推动位置释放按钮。

4

顺时针旋转摇进摇出手柄。

结果:断路器在抽架中退回。

5

到达测试位置后,位置释放按钮弹出,机构阻挡摇进摇出手柄。

结果:断路器处于测试位置。

将断路器从测试位置摇入到连接位置

步骤

操作

1

推动位置释放按钮。

2

顺时针旋转摇进摇出手柄。

结果:断路器在抽架中退回。

3

到达连接位置后,位置释放按钮弹出,机构阻挡摇进摇出手柄。

结果:断路器处于连接位置。

4

将摇进摇出手柄从摇进摇出手柄插孔中移除。

5

将摇进摇出手柄放回到储存仓中。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?