Descripción de los comandos con sesión
Presentación
El procedimiento para configurar un ajuste de protección es conforme a la norma UL489SE. Está protegido por una sesión de edición exclusiva y un procedimiento de dos pasos para enviar y aplicar cambios de ajustes.
La sesión de edición exclusiva significa que sólo se puede acceder con una interfaz a la vez y establecer ajustes de protección. El acceso desde otras interfaces está bloqueado cuando hay una sesión de edición abierta.
Durante la sesión de edición, la protección activa proporcionada por la unidad de control MicroLogic X no se ve afectada hasta que se aplican los nuevos ajustes. Si los nuevos ajustes se cancelan o transcurre el tiempo de espera antes de que se apliquen, se mantienen los ajustes activos.
Habilitación y deshabilitación del acceso a los ajustes de protección
Puede habilitar o deshabilitar el acceso a los ajustes de protección utilizando la pantalla de MicroLogic X en .
En la pantalla de la unidad de control MicroLogic X , puede permitir los cambios de los ajustes de protección desde las siguientes interfaces:
-
: el propio teclado de la pantalla de MicroLogic X
-
: software EcoStruxure Power Commission , EcoStruxure Power Device y red de comunicación
Para cada interfaz:
-
Establezca (ajuste de fábrica) para permitir la realización de cambios.
-
Establezca para impedir los cambios.
Sesión de edición para seleccionar y cambiar ajustes de protección
Una sesión de edición tiene las siguientes características:
-
Sólo puede haber una sesión de edición abierta a la vez. El acceso a los ajustes de protección desde otras interfaces está bloqueado cuando se abre una sesión de edición.
-
Hay un tiempo de espera de cinco minutos para enviar y aplicar los nuevos ajustes. El tiempo de espera de la sesión finaliza tal como se indica a continuación:
-
Cinco minutos después de abrir la sesión, si no se envían los nuevos ajustes.
-
Cinco minutos después de enviar los nuevos ajustes, si no se aplican.
-
-
Después de aplicar los nuevos ajustes, obtenga el estado de aplicación de configuración para comprobar si los nuevos ajustes de protección se han aplicado. Cuando la aplicación de los cambios haya finalizado, cierre la sesión.
-
Al configurar la protección mediante la red de comunicación, se pueden configurar varias funciones de protección del mismo grupo de ajustes en una sola sesión de edición, con un paso de envío después de realizar cambios en cada función y un paso de aplicación para aplicar todos los nuevos ajustes. Los ajustes activos se mantienen hasta que se ejecuta el paso de aplicación.
-
La protección de diferencial y la protección del neutro se pueden configurar con las otras protecciones del grupo de ajustes A o el grupo de ajustes B.
-
Los ajustes de protección activados cuando la función ERMS está activada no pueden configurarse utilizando la red de comunicación.
Los ajustes de ERMS sólo pueden configurarse de la manera siguiente:
-
con el software EcoStruxure Power Commission a través de una conexión USB (protegida con contraseña)
-
con la EcoStruxure Power Device (protegida por contraseña)
-
Procedimiento de dos pasos para enviar y aplicar los ajustes de protección
El procedimiento para cambiar ajustes de protección requiere el envío y la aplicación de los nuevos ajustes en dos pasos consecutivos:
|
Paso |
Acción |
|
|---|---|---|
|
1 |
Enviar los nuevos ajustes |
Seleccione los nuevos ajustes necesarios y envíelos. Los nuevos ajustes se muestran para que pueda comprobar que son correctos antes de aplicarlos. Revíselos para confirmar que sean correctos. |
|
2 |
Aplicar los nuevos ajustes |
Aplique los nuevos ajustes. Los ajustes de protección activos existentes se sustituyen por los nuevos. |
Procedimiento de configuración de la protección con sesión
Para configurar ajustes de protección utilizando la red de comunicación, se debe permitir el acceso externo a los ajustes de protección mediante la pantalla de MicroLogic X Habilitación y deshabilitación del acceso a los ajustes de protección.
En el ejemplo siguiente se muestra cómo establecer el grupo de ajustes A de protección contra sobrecorriente de largo retardo:
|
Paso |
Acción |
|---|---|
|
1 |
Abra la sesión de edición con el comando de apertura de sesión de configuración Abrir sesión de configuración. Resultado: Se devuelve la clave de sesión para la sesión de edición a los registros de comandos. La clave de sesión devuelta se debe utilizar en todos los comandos durante la sesión. |
|
2 |
Envíe los nuevos ajustes de protección con el comando de envío de ajustes de protección de largo retardo sobre corriente Enviar configuración de protección de largo retardo sobre corriente. La clave de sesión solicitada para el comando debe ser la clave de sesión devuelta por el comando de apertura de sesión de configuración. |
|
3 |
Utilice el comando Obtener configuración de protección de largo retardo sobre corriente Obtener configuración de protección de largo retardo sobre corriente para revisar los ajustes enviados. La clave de sesión solicitada para el comando debe ser la clave de sesión devuelta por el comando de apertura de sesión de configuración. |
|
4 |
Compruebe que los ajustes de protección enviados en el paso 2 y los ajustes de protección obtenidos en el paso 3 sean idénticos:
|
|
5 |
Aplique los ajustes de protección enviados con el comando de aplicación de ajustes Aplicar configuración. La clave de sesión solicitada para el comando debe ser la clave de sesión devuelta por el comando de apertura de sesión de configuración. |
|
6 |
Utilice el comando de obtención del estado de aplicación de ajustes Obtener estado de aplicación de configuración para comprobar si los nuevos ajustes se han aplicado. La clave de sesión solicitada para el comando debe ser la clave de sesión devuelta por el comando de apertura de sesión de configuración. NOTA: Si los ajustes de otras funciones de protección se deben cambiar
o si los ajustes de las funciones de protección de otro grupo
de ajustes se deben cambiar, reinicie el procedimiento de configuración
en el paso 2 para cada una de las funciones de protección.
|
|
7 |
Cierre la sesión de edición con el comando de cierre de sesión de configuración Cerrar sesión de configuración. La clave de sesión solicitada para el comando debe ser la clave de sesión devuelta por el comando de apertura de sesión de configuración. |