Comando genéricos de la interfaz IFE/EIFE
Obtener hora actual
El comando de obtención de hora actual no está protegido en el hardware. El comando de obtención de hora actual está aún habilitado cuando el candado de bloqueo del panel frontal de la interfaz IFE/EIFE está en posición de bloqueo.
Para obtener la hora actual para todos los módulos, ajuste los registros de comandos de la siguiente forma:
Dirección |
Registro |
Unidad |
Tipo |
Rango |
Descripción |
---|---|---|---|---|---|
0x1F3F |
8000 |
– |
INT16U |
768 |
Código de comando = 768 |
0x1F40 |
8001 |
– |
INT16U |
10 |
Número de parámetros (bytes) = 10 |
0x1F41 |
8002 |
– |
INT16U |
8704 |
Destino = 8704 (0x2200) |
0x1F42 |
8003 |
– |
INT16U |
0 |
Tipo de seguridad del comando |
0x1F43-0x1F44 |
8004-8005 |
– |
OCTET STRING |
0 |
Contraseña del comando = 0 (no se requiere contraseña) |
Lo siguiente registros contienen los datos del tiempo:
-
El registro 8023 contiene el mes en el MSB, el día en el LSB.
-
El registro 8024 contiene el offset de año en el MSB (añada 2000 para obtener el año) y la hora en el LSB.
-
El registro 8025 contiene los minutos en el MSB, los segundos en el LSB.
-
El registro 8026 contiene los milisegundos.
Establecer hora absoluta
El comando de ajuste de hora absoluta está aún habilitado cuando el candado de bloqueo del panel frontal de la interfaz IFE/EIFE está en posición de bloqueo.
Para establecer la hora absoluta para todos los módulos IMU, ajuste los registros de comandos de la siguiente forma:
Dirección |
Registro |
Unidad |
Tipo |
Rango |
Descripción |
---|---|---|---|---|---|
0x1F3F |
8000 |
– |
INT16U |
769 |
Código de comando = 769 |
0x1F40 |
8001 |
– |
INT16U |
18 |
Número de parámetros (bytes) = 18 |
0x1F41 |
8002 |
– |
INT16U |
8704 |
Destino = 8704 (0x2200) |
0x1F42 |
8003 |
– |
INT16U |
0 |
Tipo de seguridad del comando |
0x1F43-0x1F44 |
8004-8005 |
– |
OCTET STRING |
0 |
Contraseña del comando = 0 (no se requiere contraseña) |
0x1F45 - 0x1F48 |
8006-8009 |
– |
XDATE |
– |
Fecha y hora actual |
Escribir el nombre de la aplicación del usuario
El nombre de la aplicación del usuario se puede leer de los registros 10242 a 10273 Identificación de IMU.
Para escribir el nombre de la aplicación del usuario, ajuste los registros de comandos de la siguiente forma:
Dirección |
Registro |
Unidad |
Tipo |
Rango |
Descripción |
---|---|---|---|---|---|
0x1F3F |
8000 |
– |
INT16U |
1032 |
Código de comando = 1032 |
0x1F40 |
8001 |
– |
INT16U |
– |
Número de parámetros (bytes) = depende de la longitud del nombre de la aplicación del usuario (hasta 46 caracteres) |
0x1F41 |
8002 |
– |
INT16U |
0 |
Destino = 0 (0x0000) |
0x1F42 |
8003 |
– |
INT16U |
0 |
Tipo de seguridad del comando |
0x1F43-0x1F44 |
8004-8005 |
– |
OCTET STRING |
0 |
Contraseña del comando = 0 (no se requiere contraseña) |
0x1F45-0x1F46 |
8006-8007 |
– |
INT32U |
– |
17039366 = nombre de aplicación de usuario (carga 0x0104 en el registro 8006, 0x0081 en 8007) |
0x1F46 |
8008 |
– |
INT16U |
2048 |
2048 |
0x1F48 |
8009 |
– |
OCTET STRING |
– |
|
0x1F49-0x1F5F |
8010-8038 |
– |
OCTET STRING |
– |
Depende de la longitud del nombre de la aplicación del usuario y finaliza con el carácter NULL 0x00 |
Establecer duración de la validez de los datos
Este comando permite establecer la duración de la validez de los datos en los conjuntos de datos estándar y heredados.
La duración de la validez de los datos se puede leer en un registro Duración de la validez de los datos.
Para establecer la duración de la validez de los datos, ajuste los registros de comandos de la siguiente forma:
Dirección |
Registro |
Unidad |
Tipo |
Rango |
Descripción |
---|---|---|---|---|---|
0x1F3F |
8000 |
– |
INT16U |
41868 |
Código de comando = 41868 |
0x1F40 |
8001 |
– |
INT16U |
12 |
Número de parámetros (bytes) = 12 |
0x1F41 |
8002 |
– |
INT16U |
8705 |
Destino = 8705 (0x2201) |
0x1F42 |
8003 |
– |
INT16U |
1 |
Tipo de seguridad del comando |
0x1F43-0x1F44 |
8004-8005 |
– |
OCTET STRING |
– |
Contraseña del comando: contraseña de perfil de usuario Administrador, Servicios, Ingeniero u Operador |
0x1F45 |
8006 |
s |
INT16U |
5-300 (en incrementos de 5 s) |
Duración de la validez de los datos Ajuste de fábrica: 10 s |