Registros específicos de la interfaz EIFE
Alarmas del zócalo
|
Dirección |
Registro |
LE |
Unidad |
Tipo |
Rango |
Bit |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x3997 |
14744 |
L |
– |
INT16U |
– |
– |
Calidad de cada bit del registro 14745:
|
|
0x3998 |
14745 |
L |
– |
INT16U |
– |
– |
Registro de alarmas de gestión de zócalo |
|
0 |
Discrepancia de posición del zócalo |
||||||
|
1 |
No se ha realizado ninguna operación de desmontaje en los últimos 11 meses |
||||||
|
2 |
El zócalo ha alcanzado su número máximo de operaciones |
||||||
|
3 |
La vida útil restante del zócalo está por debajo del umbral de alarma |
||||||
|
4 |
Se ha detectado una nueva unidad de control MicroLogic |
||||||
|
5-15 |
Reservado |
Gestión de zócalo
En la tabla se describen los registros relacionados con la función Gestión de zócalo que lleva a cabo la interfaz Ethernet integrada EIFE .
|
Dirección |
Registro |
LE |
Unidad |
Tipo |
Rango |
Bit |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x3BC3 |
15300 |
L-LC |
– |
INT16U |
– |
– |
Calidad de cada bit del registro 15301:
|
|
0x3BC4 |
15301 |
L-LC |
– |
INT16U |
– |
– |
Estado de zócalo |
|
0-7 |
Reservado |
||||||
|
8 |
Dispositivo en posición desenchufado (CD) |
||||||
|
9 |
Dispositivo en posición enchufado (CE) |
||||||
|
10 |
Dispositivo en posición de test (CT) |
||||||
|
11-15 |
Reservado |
||||||
|
0x3BC5-0x3BC6 |
15302-15303 |
L-LC-EC |
– |
INT32U |
0-65534 |
– |
Contador de posición de conexión del zócalo Este contador aumenta para cada flanco ascendente de la posición enchufado del zócalo |
|
0x3BC7-0x3BC8 |
15304-15305 |
L-LC-EC |
– |
INT32U |
0-65534 |
– |
Contador de posición de desconexión del zócalo Este contador aumenta para cada flanco ascendente de la posición desenchufado del zócalo |
|
0x3BC9-0x3BCA |
15306-15307 |
L-LC-EC |
– |
INT32U |
0-65534 |
– |
Contador de posición de prueba del zócalo Este contador aumenta para cada flanco ascendente de la posición de test de zócalo |
|
0x3BCB-0x3BCE |
15308-15311 |
L-LC |
– |
DATETIME |
- |
– |
Marca de tiempo del último cambio de la posición enchufado del zócalo |
|
0x3BCF-0x3BD2 |
15312-15315 |
L-LC |
– |
DATETIME |
- |
– |
Marca de tiempo del último cambio de la posición desenchufado del zócalo |
|
0x3BD3-0x3BD6 |
15316-15319 |
L-LC |
– |
DATETIME |
- |
– |
Marca de tiempo del último cambio de la posición de test de zócalo |
|
0x3BD7-0x3BD8 |
15320-15321 |
L-EC |
– |
INT32U |
– |
– |
Tiempo de funcionamiento desde el último mantenimiento de engrasado |
|
0x3BD9-0x3BDA |
15322-15323 |
L-EC |
– |
INT32U |
– |
– |
Tiempo de funcionamiento desde el último movimiento de la posición enchufado |
|
0x3BDB |
15324 |
L |
– |
INT16U |
0-65534 |
– |
Contador de reengrasado de contactos de zócalo |
|
0x3BDC-0x3BE0 |
15325-15329 |
– |
– |
– |
– |
– |
Reservado |