DOCA0105ES-10

Datos de disparo

Supervisión de datos de disparo

Para supervisar los datos de disparo, se recomienda:

  • Leer los registros de motivo del disparo de forma regular.

  • Leer los datos relacionados con el último disparo solo después de detectar un motivo del disparo:

    • Evento de último disparo

    • Estado de ZSI antes del último disparo

    • Grupo de configuración y ajustes de protección responsables del último disparo

    • Corrientes y mediciones interrumpidas antes del último disparo

Motivo del disparo

Dirección

Registro

L/E

Unidad

Tipo

Intervalo

Bit

Descripción

0x7E56-0x7E57

32343-32344

L

INT32U

Contador de cambios de alarma

0x7E58

32345

L

INT16U

Calidad de cada bit del registro 32346:

  • 0 = No válido

  • 1 = Válido

0x7E59

32346

L

INT16U

0

Reservado

1

Síntesis de estados de alarma:

  • 0 = No hay alarmas activas

  • 1 = Como mínimo hay una alarma activa

2-15

Reservado

0x7E5A-0x7E72

32347-32371

L

INT16U

Calidad de cada bit del registro 32372-32396:

  • 0 = No válido

  • 1 = Válido

0x7E73

32372

L

INT16U

0

Disparo Ir

1

Disparo Isd

2

Disparo Ii

3

Disparo Ig

4

Disparo IΔn

5

Disparo de autoprotección definitiva (SELLIM)

6

Disparo de autodiagnóstico

7

Disparo de protección opcional

8

Disparo de autoprotección definitiva (DIN/DINF)

9

Disparo de prueba I∆n/Ig

10-11

Reservado

12

Disparo de largo retardo IDMTL

13

Reservado

14

Disparo por infratensión en una fase

15

Disparo por sobretensión en una fase

0x7E74

32373

L

INT16U

0

Reservado

1

Disparo por potencia inversa

2

Disparo por infrafrecuencia

3

Disparo por sobrefrecuencia

4

Reservado

5

Disparo por sobrecorriente direccional directa

6-7

Reservado

8

Disparo por infratensión en las 3 fases

9

Disparo por sobretensión en las 3 fases

10

Disparo por sobrecorriente direccional inversa

11-14

Reservado

15

@New D1

Disparo por defecto a tierra IDMT

0x7E75

32374

Reservado

0x7E76

32375

0

Disparo por autodiagnóstico del interruptor automático

1-15

Reservado

Datos de protección

Dirección

Registro

L/E

Unidad

Tipo

Intervalo

Bit

Descripción

0x7E77

32376

L

INT16U

0

Inicio de Ir (I > 105 % Ir)

1

Inicio de Isd

2

Inicio de Ig

3

Inicio de IΔn

4

Funcionamiento de autoprotección definitiva (SELLIM)

5-7

Reservado

8

Funcionamiento de autoprotección definitiva (DIN/DINF)

9-11

Reservado

12

Inicio de largo retardo IDMTL

13

Reservado

14

Inicio por infratensión en una fase

15

Inicio por sobretensión en una fase

0x7E78

32377

L

INT16U

0

Reservado

1

Inicio por potencia inversa

2

Inicio por infrafrecuencia

3

Inicio por sobrefrecuencia

4

Reservado

5

Inicio por sobrecorriente direccional directa

6-7

Reservado

8

Inicio por infratensión en las 3 fases

9

Inicio por sobretensión en las 3 fases

10

Inicio por sobrecorriente direccional inversa

11-14

Reservado

15

@New D1

Inicio por defecto a tierra IDMT

0x7E79

32378

L

INT16U

0

Funcionamiento de Ir

1

Funcionamiento de Isd

2

Funcionamiento de Ii

3

Funcionamiento de Ig

4

Funcionamiento de IΔn

5-11

Reservado

12

Funcionamiento de largo retardo IDMTL

13

Reservado

14

Funcionamiento por infratensión en una fase

15

Funcionamiento por sobretensión en una fase

0x7E7A

32379

L

INT16U

0

Reservado

1

Funcionamiento por potencia inversa

2

Funcionamiento por infrafrecuencia

3

Funcionamiento por sobrefrecuencia

4

Reservado

5

Funcionamiento por sobrecorriente direccional directa

6-7

Reservado

8

Funcionamiento por infratensión en las 3 fases

9

Funcionamiento por sobretensión en las 3 fases

10

Funcionamiento por sobrecorriente direccional inversa

11-14

Reservado

15

@New D1

Funcionamiento por defecto a tierra IDMT

0x7E7B

32380

L

INT16U

0-8

Reservado

9

Sobrecorriente direccional directa recibida

10

Sobrecorriente direccional inversa recibida

11

Sobrecorriente direccional directa enviada

12

Sobrecorriente direccional inversa enviada

13

Solicitud para desbloquear ERMS con el smartphone

14-15

Reservado

0x7E7C

32381

L

INT16U

0

Orden de restablecimiento de memoria térmica

1

Prealarma de Ir (I > 90 % Ir)

2

Alarma Ig

3

Alarma IΔn

4-7

Reservado

8

ERMS activado

9

ERMS activado durante más de 24 horas

10

Reservado

11

Curva activa:

  • 0 = curva A activa

  • 1 = curva B activa

12

Reservado

13

Protecciones opcionales inhibidas por IO

14

Alarma de autodiagnóstico ESM (módulo de conmutación ERMS)

15

Pérdida de comunicación con ESM (módulo de conmutación ERMS)

Evento de último disparo

Dirección

Registro

L/E

Unidad

Tipo

Intervalo

Bit

Descripción

0x0227

552

L

INT16U

Código de evento de último disparo:

  • Protección estándar:

    • 25600 (0x6400) = Disparo Ir

    • 25601 (0x6401) = Disparo Isd

    • 25602 (0x6402) = Disparo Ii

    • 25603 (0x6403) = Disparo Ig

    • 25604 (0x6404) = Disparo Ivigi

    • 25606 (0x6406) = Disparo de autoprotección definitiva (SELLIM)

    • 25607 (0x6407) = Fallo interno

  • Protección opcional:

    • 25616 (0x6410) = Disparo por infratensión en una fase

    • 25617 (0x6411) = Disparo por sobretensión en una fase

    • 25620 (0x6414) = Disparo por potencia inversa

    • 25621 (0x6415) = Disparo por infrafrecuencia

    • 25622 (0x6416) = Disparo por sobrefrecuencia

    • 25629 (0x641D) = Disparo de autoprotección definitiva (DIN/DINF)

    • 25630 (0x641E) = Disparo de prueba de fallo de conexión a tierra y diferencial

    • 25633 (0x6421) = Disparo de largo retardo IDMTL

    • 25635 (0x6423) = Disparo por sobrecorriente direccional hacia delante

    • 25636 (0x6424) = Disparo por sobrecorriente direccional hacia atrás

    • 25642 (0x642A) = Disparo por infratensión en las 3 fases

    • 25643 (0x642B) = Disparo por sobretensión en las 3 fases

    • 25649 (0x6431) = Disparo de protección opcional

    • @New D1

      25650 (0x6432) = Disparo por defecto a tierra IDMT

0x0228-0x022B

553 - 556

L

DATETIME

Marca de tiempo del evento del último disparo

0x022C

557

L

INT16U

Calidad de marca de tiempo del evento del último disparo

0x022D

558

Reservado

0x022E

559

L

INT16U

Calidad de cada bit del registro 560:

  • 0 = No válido

  • 1 = Válido

0x022F

560

L

INT16U

Evento de último disparo origen del fallo eléctrico:

  • 0 = Inactivo

  • 1 = Activo

0

Fallo en fase 1

1

Fallo en fase 2

2

Fallo en fase 3

3

Fallo en neutro

4-15

Reservado

Estado de ZSI antes del último disparo

Dirección

Registro

L/E

Unidad

Tipo

Intervalo

Bit

Descripción

0x0231

562

L

INT16U

Calidad de cada bit del registro 563:

  • 0 = No válido

  • 1 = Válido

0x0232

563

L

INT16U

0

Estado de entrada de ZSI antes del último disparo:

  • 0 = Sin energía

  • 1 = Con energía

1

Estado de salida de ZSI antes del último disparo:

  • 0 = Sin energía

  • 1 = Con energía

2-15

Reservado

Grupo de configuración del último disparo

Si una protección estándar es responsable del último disparo, los ajustes de la protección estándar responsable del último disparo se guardan en los siguientes registros:

Dirección

Registro

L/E

Unidad

Tipo

Intervalo

Descripción

0x0233

564

L

INT16U

1-128

Grupo de configuración del último disparo:

  • 1 = Grupo de configuración A

  • 2 = Grupo de configuración B

  • 3 = Grupo de configuración ERMS

  • 128 = Configuración de retorno

  • 255 = N/A

Ajustes del responsable de protección del último disparo

Si una protección estándar es responsable del último disparo, los ajustes de la protección estándar responsable del último disparo se guardan en los siguientes registros:

Dirección

Registro

L/E

Unidad

Tipo

Intervalo

Descripción

0x0234-0x0235

565-566

L

FLOAT32

Último parámetro de protección estándar genérica 1

0x0236-0x0237

567-568

L

FLOAT32

Último parámetro de protección estándar genérica 2

0x0238-0x0239

569-570

L

FLOAT32

Último parámetro de protección estándar genérica 3

0x023A-0x023B

571-572

L

FLOAT32

Último parámetro de protección estándar genérica 4

0x023C

573

L

INT16U

Último parámetro de protección estándar genérica 5

0x023D

574

L

INT16U

Último parámetro de protección estándar genérica 6

En la tabla siguiente se definen los parámetros correspondientes a los 6 últimos parámetros de protección estándar genérica según el responsable de protección del último disparo, indicado mediante el registro 552.

Responsable de protección del último disparo

Registros

552

Código de evento de último disparo

565-566

Último parámetro de protección genérica 1

567-568

Último parámetro de protección genérica 2

569-570

Último parámetro de protección genérica 3

571-572

Último parámetro de protección genérica 4

573

Último parámetro de protección genérica 5

574

Último parámetro de protección genérica 6

Protección contra las sobrecargas (largo retardo)

25600

(0x6400)

Umbral de protección contra sobrecorriente de largo retardo

Temporización de protección contra sobrecorriente de largo retardo

Curva de protección contra sobrecorriente de largo retardo:

  • 1 = I2t On

Protección ante cortocircuitos (corto retardo)

25601

(0x6401)

Umbral de protección contra sobrecorriente de corto retardo

Temporización de protección contra sobrecorriente de corto retardo

Curva de protección contra sobrecorriente de corto retardo:

  • 0 = I2t Off

  • 1 = I2t On

Protección instantánea

25602

(0x6402)

Umbral de protección contra sobrecorriente instantánea

Modo de protección contra sobrecorriente instantánea:

  • 0 = desactivado

  • 1 = activado

Modo de temporización de protección instantánea sobre corriente:

  • 0 = Estándar

  • 1 = Rápido

Protección de fallo a tierra

25603

(0x6403)

Umbral de protección contra defecto a tierra

Temporización de protección contra defecto a tierra

Curva de protección contra defecto a tierra:

  • 0 = I2t OFF

  • 1 = I2t On

Modo de protección de defecto a tierra:

  • 0 = desactivado

  • 1 = activado

Protección de diferencial

25604

(0x6404)

Umbral de diferencial

Temporización de protección de diferencial

Autoprotección definitiva SELLIM

25606

(0x6406)

Umbral SELLIM

Fallo interno

25607

(0x6407)

Autoprotección definitiva DIN/DINF

25629

(0x641D)

Umbral DIN

Umbral DINF

Disparo de prueba de defecto a tierra

25630

(0x641E)

Umbral de protección contra defecto a tierra

Temporización de protección contra defecto a tierra

Curva de protección contra defecto a tierra:

  • 0 = I2t OFF

  • 1 = I2t On

Disparo de prueba de diferencial

Umbral de protección de diferencial

Temporización de protección de diferencial

NOTA: Si una protección opcional es responsable del último disparo, utilice el software EcoStruxure Power Commission o la EcoStruxure Power Device para obtener la configuración de la protección opcional responsable del último disparo.

Interrupción de corriente

Dirección

Registro

L/E

Unidad

Tipo

Intervalo

Descripción

0x023E-0x023F

575-576

L

A

FLOAT32

Última interrupción de corriente en fase 1 (pico)

0x0240-0x0241

577-578

L

A

FLOAT32

Última interrupción de corriente en fase 2 (pico)

0x0242-0x0243

579-580

L

A

FLOAT32

Última interrupción de corriente en fase 3 (pico)

0x0244-0x0245

581-582

L

A

FLOAT32

Última interrupción de corriente en neutro (pico)

0x0246-0x0247

583-584

L

A

FLOAT32

Última interrupción de corriente en tierra (pico)

0x0248-0x0249

585-586

L

A

FLOAT32

Última interrupción de corriente de diferencial (pico)

Medida antes del último disparo

Dirección

Registro

L/E

Unidad

Tipo

Intervalo

Descripción

0x024A-0x024B

587-588

L

A

FLOAT32

Corriente eficaz de fase 1 antes del último disparo

0x024C-0x024D

589-590

L

A

FLOAT32

Corriente eficaz de fase 2 antes del último disparo

0x024E-0x024F

591-592

L

A

FLOAT32

Corriente eficaz de fase 3 antes del último disparo

0x0250-0x0251

593-594

L

A

FLOAT32

Corriente eficaz de neutro antes del último disparo

0x0252-0x253

595-596

L

A

FLOAT32

Corriente eficaz de defecto a tierra antes del último disparo

0x0254-0x0255

597-598

L

A

FLOAT32

Diferencial de corriente antes del último disparo

0x0256-0x0257

599-600

L

V

FLOAT32

Tensión eficaz entre fases V12 antes del último disparo

0x0258-0x0259

601-602

L

V

FLOAT32

Tensión eficaz entre fases V23 antes del último disparo

0x025A-0x025B

603-604

L

V

FLOAT32

Tensión eficaz entre fases V31 antes del último disparo

0x025C-0x025D

605-606

L

Hz

FLOAT32

Frecuencia antes del último disparo

0x025E-0x025F

607-608

L

FLOAT32

Desequilibrio de tensión V12 antes del último disparo

0x0260-0x0261

609-610

L

FLOAT32

Desequilibrio de tensión V23 antes del último disparo

0x0262-0x0263

611-612

L

FLOAT32

Desequilibrio de tensión V31 antes del último disparo

0x0264-0x0265

613-614

L

FLOAT32

Desequilibrio de corriente 1 antes del último disparo

0x0266-0x0267

615-616

L

FLOAT32

Desequilibrio de corriente 2 antes del último disparo

0x0268-0x0269

617-618

L

FLOAT32

Desequilibrio de corriente 3 antes del último disparo

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?