Conjunto de datos heredado
Descripción
El conjunto de datos heredado contiene la información más útil sobre cada módulo IMU en una práctica tabla. El conjunto de datos heredado está disponible en los registros 12000 a 12165. Puede leerse con dos solicitudes de lectura.
Cada módulo IMU actualiza los valores de los registros del conjunto de datos de forma regular.
El tiempo de respuesta de las solicitudes realizadas a los registros del conjunto de datos heredado es menor que el tiempo de respuesta de las solicitudes realizadas a los registros del dispositivo. Por lo tanto, se recomienda leer los registros del conjunto de datos heredado en lugar de los registros del dispositivo para mejorar el rendimiento general del sistema Recomendaciones de programación Modbus .
-
El conjunto de datos heredado es compatible con versiones heredadas de la unidad de control MicroLogic para interruptores automáticos ComPacT NSX, PowerPacT marcos H, J y L, ComPacT NS, PowerPacT marcos P y R o MasterPact NT/NW. Por este motivo, los datos leídos directamente en los registros de Modbus se organizan de forma diferente que en el conjunto de datos estándar.
-
En aplicaciones nuevas, se recomienda usar el conjunto de datos estándar en lugar del conjunto de datos heredado.
Disponibilidad de los datos
El conjunto de datos heredado está disponible cuando el módulo digital de conjunto de datos heredado Modbus se compra y se instala en una unidad de control MicroLogic X .
El módulo digital de conjunto de datos heredado Modbus es compatible con las unidades de control MicroLogic X con una versión de firmware superior o igual a la versión V002.000.xxx.
El conjunto de datos heredado de Modbus está disponible en un controlador remoto utilizando la red de comunicación a través de las siguientes interfaces de comunicación:
-
Interfaz IFE Ethernet
-
Interfaz EIFE Ethernet
-
Servidor IFE
-
Interfaz IFM Modbus-SL
En la tabla siguiente se muestran los números de referencia y las versiones de firmware necesarias para acceder al conjunto de datos heredado Modbus a través de las interfaces de comunicación:
|
Interfaz de comunicación |
Número de referencia |
Versión de firmware mínima necesaria |
|---|---|---|
|
Interfaz IFE Ethernet |
LV434010 |
V003.007.024 |
|
LV434001 |
||
|
Servidor IFE |
LV434011 |
V003.007.024 |
|
LV434002 |
||
|
Interfaz Ethernet EIFE |
LV851001 |
V003.007.024 |
|
Interfaz IFM Modbus-SL |
LV434000 |
V003.001.006 |