Características del interruptor automático
Configuración del sistema
|
Dirección |
Registro |
LE |
Unidad |
Tipo |
Rango |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x1FD8-0x1FD9 |
8153-8154 |
L |
V |
FLOAT32 |
208-1000 |
Tensión nominal |
|
0x1FDA-0x1FDB |
8155-8156 |
L |
A |
FLOAT32 |
100-8000 |
Intensidad nominal |
|
0x1FDC |
8157 |
– |
– |
– |
– |
Reservado |
|
0x1FDD |
8158 |
L |
– |
INT16U |
0-1 |
Frecuencia nominal:
|
|
0x1FDE–0x1FE0 |
8159-8161 |
– |
– |
– |
– |
Reservado |
|
0x1FE1 |
8162 |
L |
– |
INT16U |
0-1 |
Número de polos:
|
|
0x1FE2 |
8163 |
L |
– |
INT16U |
30-41 |
Tipo de sistema (consulta descripción detallada a continuación):
|
|
0x1FE3-0x1FE4 |
8164-8165 |
L |
V |
FLOAT32 |
1000-1250 |
Tensión primaria de VT |
|
0x1FE5-0x1FE6 |
8166-8167 |
L |
V |
FLOAT32 |
100-690 |
Tensión secundaria de VT |
|
0x1FE7-0x1FEA |
8168-8171 |
L |
– |
DATETIME |
- |
Fecha y hora actual de la fuente. |
Descripción detallada del tipo de sistema:
|
Si... |
Entonces... |
Resultado |
|---|---|---|
|
El sistema es un interruptor automático de 3 polos con transformador externo de corriente de neutro y sin toma externa de tensión de neutro |
tipo de sistema = 30 |
|
|
El sistema es un interruptor automático de 3 polos sin transformador externo de corriente de neutro y sin toma externa de tensión de neutro |
tipo de sistema = 31 |
|
|
El sistema es un interruptor automático de 3 polos sin transformador externo de corriente de neutro y con toma externa de tensión de neutro |
tipo de sistema = 40 |
|
|
El sistema es un interruptor automático de 3 polos con transformador externo de corriente de neutro y toma externa de tensión de neutro, o si el tipo de sistema es un interruptor automático de 4 polos |
tipo de sistema = 41 |
|
Revisión de hardware
La revisión de hardware es una cadena ASCII con el formato XXX.YYY.ZZZ, donde:
-
XXX = versión principal (000-127)
-
YYY = versión secundaria (000-255)
-
ZZZ = número de revisión (000-255)
El carácter NULL termina el número de revisión.
|
Dirección |
Registro |
LE |
Unidad |
Tipo |
Rango |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x2047-0x204C |
8264-8269 |
L |
– |
OCTET STRING |
– |
Revisión de hardware |
Tipo de protección
|
Dirección |
Registro |
LE |
Unidad |
Tipo |
Rango |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
x204E0 |
8271 |
L |
– |
INT16U |
– |
Tipo de protección:
|
Tipo de aplicación
|
Dirección |
Registro |
LE |
Unidad |
Tipo |
Rango |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x204F |
8272 |
L |
– |
INT16U |
1 |
Tipo de aplicación:
|
Interruptor automático estándar
|
Dirección |
Registro |
LE |
Unidad |
Tipo |
Rango |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x2072 |
8307 |
L |
– |
INT16U |
0-3 |
Estándar o mercado a los que está dirigido el dispositivo:
|
Revisión de firmware
La revisión de firmware es una cadena ASCII con el formato XXX.YYY.ZZZ, donde:
-
XXX = versión principal (000-127)
-
YYY = versión secundaria (000-255)
-
ZZZ = número de revisión (000-255)
El carácter NULL termina el número de revisión.
|
Dirección |
Registro |
LE |
Unidad |
Tipo |
Rango |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x2094-0x2099 |
8341-8346 |
L |
– |
OCTET STRING |
– |
Revisión de firmware |
Configuración de medida
|
Dirección |
Registro |
LE |
Unidad |
Tipo |
Rango |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x20C9 |
8394 |
L |
– |
INT16U |
– |
Cálculo de la demanda de corriente:
|
|
0x20CA-0x20CB |
8395–8396 |
L-EC |
min |
FLOAT32 |
– |
Intervalo de tiempo de cálculo de la demanda de corriente |
|
0x20CC |
8397 |
– |
– |
– |
– |
Reservado |
|
0x20CD |
8398 |
L |
– |
INT16U |
– |
Cálculo de demanda de potencia:
|
|
0x20CE-0x20CF |
8399–8400 |
L-EC |
min |
FLOAT32 |
– |
Intervalo de tiempo de cálculo de la demanda de potencia |
|
0x20D0 |
8401 |
– |
– |
– |
– |
Reservado |
|
0x20D1 |
8402 |
L-EC |
– |
INT16U |
0-1 |
Sensor de tensión de neutro externa:
|
|
0x20D2 |
8403 |
L-EC |
– |
INT16U |
0-1 |
Sensor de corriente de neutro externa:
|
|
0x20D3 |
8404 |
L-EC |
– |
INT16U |
0, 2 |
Convención de signo de factor de potencia:
|
|
0x20D4 |
8405 |
L-EC |
– |
INT16U |
0-1 |
Señal de potencia:
|
|
0x20D5 |
8406 |
– |
– |
– |
– |
Reservado |
|
0x20D6 |
8407 |
L-EC |
– |
INT16U |
0-1 |
Modo de acumulación de energía:
|
|
0x20D7 |
8408 |
L |
– |
INT16U |
0-1 |
Método de cálculo de potencia:
|
Identificación del aparato
|
Dirección |
Registro |
LE |
Unidad |
Tipo |
Rango |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x20D9 |
8410 |
L |
– |
INT16U |
– |
Identificador interno del producto:
|
|
0x20DA-0x20E3 |
8411-8420 |
L |
– |
OCTET STRING |
– |
Nombre del proveedor: "Schneider Electric" |
|
0x20E4-0x2123 |
8421-8484 |
L |
– |
OCTET STRING |
– |
URL del proveedor |
|
0x2124-0x212D |
8485-8492 |
L |
– |
OCTET STRING |
– |
Gama de productos: " MicroLogic " |
|
0x212C-0x2132 |
8493-8500 |
L |
– |
OCTET STRING |
– |
Modelo del producto |
|
0x2134–0x213B |
8501-8508 |
L |
– |
OCTET STRING |
– |
Código de producto |
|
0x213C-0x2148 |
8509-8521 |
L |
– |
OCTET STRING |
– |
Número de serie de la unidad de control MicroLogic |
|
0x2149-0x2168 |
8522-8553 |
L-EC |
– |
OCTET STRING |
– |
Nombre de la aplicación de usuario |
|
0x2169-0x2178 |
8554-8569 |
L |
– |
OCTET STRING |
– |
Capacidad principal del dispositivo |
|
0x2179 |
8570 |
– |
– |
– |
– |
Reservado |
|
0x217A–0x2181 |
8571-8578 |
L |
– |
OCTET STRING |
– |
Gama de productos: " MasterPact MTZ " |
|
0x2182-0x2189 |
8579–8586 |
– |
– |
– |
– |
Reservado |
|
0x218A-0x218D |
8587–8590 |
L |
– |
OCTET STRING |
– |
Nivel de rendimiento:
|
|
0x218E–0x219A |
8591–8603 |
L |
– |
OCTET STRING |
– |
Número de serie del interruptor automático MasterPact MTZ |
|
0x219B-0x21AA |
8604-8619 |
L |
– |
OCTET STRING |
– |
Familia de dispositivos: "interruptor automático" |
Estado de inhibición inalámbrica
|
Dirección |
Registro |
LE |
Unidad |
Tipo |
Rango |
Bit |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x887C |
34941 |
L |
– |
INT16U |
– |
– |
Calidad de cada bit del registro 34942:
|
|
0x887D |
34942 |
L |
– |
INT16U |
– |
0 |
Estado de inhibición inalámbrica Bluetooth
|
|
1–15 |
Reservado |