DOCA0105ES-10

Datos del interruptor automático

Registro de estado del interruptor automático

Dirección

Registro

L/E

Unidad

Tipo

Rango

Bit

Descripción

0x7CFF

32000

L

INT16U

Calidad de cada bit del registro 32001:

  • 0 = No válido

  • 1 = Válido

0x7D00

32001

L

INT16U

Registro de estado del interruptor automático

0

Contacto de indicación de estado OF

  • 0 = El interruptor automático está abierto.

  • 1 = El interruptor automático está cerrado.

1

Contacto de indicación de disparo SD

  • 0 = El interruptor automático no se ha disparado.

  • 1 = El interruptor automático se ha disparado debido a un problema eléctrico, disparo por derivación o pulsar para disparo.

Bit siempre igual a 0 para interruptores automáticos MasterPact y ComPacT NS con mando eléctrico .

2

Contacto de indicación de disparo incorrecto SDE

  • 0 = El interruptor automático no se ha disparado por un problema eléctrico.

  • 1 = El interruptor automático se ha disparado debido a un problema eléctrico (incluida una prueba de defecto a tierra y una prueba de diferencial).

3

Contacto de resorte CH cargado (sólo con MasterPact )

  • 0 = Resorte descargado

  • 1 = Resorte cargado

Bit siempre igual a 0 para interruptores automáticos MasterPact y ComPacT NS con mando eléctrico .

4

Reservado

5

Contacto de PF preparado para cerrarse (sólo con MasterPact )

  • 0 = No preparado para cerrarse

  • 1 = preparado para cerrarse

Bit siempre igual a 0 para interruptores automáticos MasterPact y ComPacT NS con mando eléctrico .

6-15

Reservado

Orden de bloqueo de cierre

Dirección

Registro

L/E

Unidad

Tipo

Rango

Bit

Descripción

0x7E53

32340

L

INT16U

Calidad de cada bit del registro 32341:

  • 0 = No válido

  • 1 = Válido

0x7E54

32341

L

INT16U

Estado de orden de bloqueo de cierre

0

Cierre de interruptor inhibido por el módulo IO

  • 0 = Deshabilitar

  • 1 = Habilitar

1

Cierre de interruptor inhibido por comunicación

  • 0 = Deshabilitar

  • 1 = Habilitar

2-15

Reservado

Datos de validación de apertura/cierre

Dirección

Registro

L/E

Unidad

Tipo

Rango

Bit

Descripción

0x7E64-0x7E65

32357-32358

L

INT16U

Calidad de cada bit del registro 32382-32383:

  • 0 = No válido

  • 1 = Válido

0x7E66-0x7E65

32359-32371

L

INT16U

Calidad de cada bit del registro 32384-32396:

0x7E73-0x7E76

32372-32375

L

INT16U

Motivo del disparo

0x7E77-0x7E7C

32376-32381

L

INT16U

Datos de protección

0x7E7D

32382

L

INT16U

0

Reservado

1

Interruptor automático abierto

2

Interruptor automático cerrado

3

Reservado

4

Orden de cierre enviada a bobina de disparo XF

5

Reservado

6

Orden de apertura enviada a bobina de disparo MX

7

El interruptor automático no se ha abierto ni cerrado

8

Modo manual activado

9

Modo local activado

10

Cierre inhibido por comunicación

11

Cierre inhibido por el módulo IO

12

Reservado

13

Restablecimiento de alarma

14

La salida 1 de M2C está forzada

15

La salida 2 de M2C está forzada

0x7E7E

32383

L

INT16U

0

Reservado

1

Permitir control mediante entrada digital desactivado

2-7

Reservado

8

El contador de maniobras de la bobina de disparo XF está por encima del umbral de alarma

9

La bobina de tensión XF ha alcanzado el número máximo de operaciones

10

El contador de maniobras de la bobina de disparo MX2 está por encima del umbral de alarma

11

La bobina de tensión MX2 ha alcanzado el número máximo de operaciones

12

El contador de maniobras de la bobina de disparo MX1 está por encima del umbral de alarma

13

La bobina de tensión MX1 ha alcanzado el número máximo de operaciones

14

El contador de maniobras de la bobina de disparo por infratensión MN está por encima del umbral de alarma

15

La bobina de disparo de falta de tensión MN ha alcanzado el número máximo de operaciones

Datos del último evento

Dirección

Registro

L/E

Unidad

Tipo

Rango

Descripción

0x028E-0x028F

655-656

L

INT32U

Número de secuencia del último evento.

En caso de que se produzca un nuevo evento, el número de secuencia del último evento cambiará. Por tanto, se puede hacer el seguimiento de la aparición de un nuevo evento supervisando el número de secuencia.

El comando Obtener eventos proporciona los detalles del evento Procedimiento de obtención de eventos.

Configuración de control remoto

Dirección

Registro

L/E

Unidad

Tipo

Rango

Bit

Descripción

0x0298

665

L

INT16U

0-1

Habilitación de configuración de protección remota:

  • 0 = Deshabilitar

  • 1 = Habilitar

0x0299

666

L

INT16U

0-1

Habilitación de bloqueo de protección:

  • 0 = Deshabilitar

  • 1 = Habilitar

0x029A

667

L

INT16U

Calidad de cada bit del registro 668:

  • 0 = No válido

  • 1 = Válido

0x029B

668

L

INT16U

0-4

Reservado

5

Modo automático:

  • 0 = Remoto

  • 1 = Local

6-15

Reservado

0x029C

669

L

INT16U

Calidad de cada bit del registro 670:

  • 0 = No válido

  • 1 = Válido

0x029D

670

L

INT16U

0

Reservado

1

Modo control:

  • 0 = Manual

  • 1 = Automático

2-15

Reservado

0x029E-0x029F

671-672

Reservado

Estado de alarma

Dirección

Registro

L/E

Unidad

Tipo

Rango

Descripción

0x02A0

673

L

INT16U

Contador de alarmas de nivel bajo activas

0x02A1

674

L

INT16U

Contador de alarmas de nivel medio activas

0x02A2

675

L

INT16U

Contador de alarmas de nivel alto activas

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?