DOCA0105ES-10

Comandos Set de configuración de medida

Lista de comandos

En la tabla siguiente se enumeran los comandos set de configuración de medida, sus códigos de comando correspondientes y los perfiles de usuario:

Comando

Código de comando

Perfil de usuario

Establecer configuración de signo de flujo de potencia Establecer configuración de signo de flujo de potencia

47240

Administrador

Establecer convención de signo de factor de potencia Establecer convención de signo de factor de potencia

47241

Administrador

Establecer modo de acumulación de energía Establecer modo de acumulación de energía

47242

Administrador

Establecer configuración de demanda de corriente Establecer configuración de demanda de corriente

47243

Administrador

Establecer configuración de demanda de potencia Establecer configuración de demanda de potencia

47244

Administrador

Establecer configuración de signo de flujo de potencia

Para ajustar la configuración del signo del flujo de potencia, ajuste los registros de comandos de la siguiente forma:

Dirección

Registro

Unidad

Tipo

Rango

Descripción

0x1F3F

8000

INT16U

47240

Código del comando solicitado

0x1F40

8001

INT16U

12

Número de parámetros del comando

0x1F41

8002

INT16U

5377 (0x1501)

Destino del comando

0x1F42

8003

INT16U

1

Tipo de seguridad del comando

0x1F43-0x1F44

8004-8005

OCTET STRING

Contraseña del comando: contraseña de perfil de usuario administrador

0x1F45

8006

INT16U

0-1

Señal potencia

  • 0 = Directo o P+ = la potencia activa fluye de aguas arriba (superior) a aguas abajo (inferior) (ajuste de fábrica)

  • 1 = Invertido o P- = la potencia activa fluye de aguas abajo (inferior) a aguas arriba (superior)

Establecer convención de signo de factor de potencia

Para ajustar la convención del signo del factor de potencia, ajuste los registros de comandos de la siguiente forma:

Dirección

Registro

Unidad

Tipo

Rango

Descripción

0x1F3F

8000

INT16U

47241

Código del comando solicitado

0x1F40

8001

INT16U

12

Número de parámetros del comando

0x1F41

8002

INT16U

5377 (0x1501)

Destino del comando

0x1F42

8003

INT16U

1

Tipo de seguridad del comando

0x1F43-0x1F44

8004-8005

OCTET STRING

Contraseña del comando: contraseña de perfil de usuario administrador

0x1F45

8006

INT16U

0, 2

Convención de signo de factor de potencia:

  • 0 = IEC

  • 2 = IEEE (ajuste de fábrica)

Establecer modo de acumulación de energía

Para ajustar el modo de acumulación de energía, ajuste los registros de comandos de la siguiente forma:

Dirección

Registro

Unidad

Tipo

Rango

Descripción

0x1F3F

8000

INT16U

47242

Código del comando solicitado

0x1F40

8001

INT16U

12

Número de parámetros del comando

0x1F41

8002

INT16U

5377 (0x1501)

Destino del comando

0x1F42

8003

INT16U

1

Tipo de seguridad del comando

0x1F43-0x1F44

8004-8005

OCTET STRING

Contraseña del comando: contraseña de perfil de usuario administrador

0x1F45

8006

INT16U

0-1

Modo de acumulación de energía:

  • 0 = Absoluto (ajuste de fábrica)

  • 1 = Con signo

Establecer configuración de demanda de corriente

Para establecer la configuración de demanda de corriente, ajuste los registros de comandos de la siguiente forma:

Dirección

Registro

Unidad

Tipo

Rango

Descripción

0x1F3F

8000

INT16U

47243

Código del comando solicitado

0x1F40

8001

INT16U

12

Número de parámetros del comando

0x1F41

8002

INT16U

5377 (0x1501)

Destino del comando

0x1F42

8003

INT16U

1

Tipo de seguridad del comando

0x1F43-0x1F44

8004-8005

OCTET STRING

Contraseña del comando: contraseña de perfil de usuario administrador

0x1F45

8006

min

INT16U

1–60

Intervalo de tiempo de cálculo de la demanda de corriente

Establecer configuración de demanda de potencia

Para establecer la configuración de demanda de potencia, ajuste los registros de comandos de la siguiente forma:

Dirección

Registro

Unidad

Tipo

Rango

Descripción

0x1F3F

8000

INT16U

47244

Código del comando solicitado

0x1F40

8001

INT16U

14

Número de parámetros del comando

0x1F41

8002

INT16U

5377 (0x1501)

Destino del comando

0x1F42

8003

INT16U

1

Tipo de seguridad del comando

0x1F43-0x1F44

8004-8005

OCTET STRING

Contraseña del comando: contraseña de perfil de usuario administrador

0x1F45

8006

INT16U

0

Método de cálculo de la demanda de potencia:

  • 0 = ventana deslizante

0x1F46

8007

min

INT16U

1-60

Intervalo de tiempo de cálculo de la demanda de potencia

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?