DOCA0105ES-10

Comandos set de protección sin sesión

Lista de comandos

En la tabla siguiente se enumeran los comandos set de protección sin sesión, sus códigos de comando correspondientes y los perfiles de usuario:

Comando

Código de comando

Perfil de usuario

Establecer configuración del transformador externo de corriente de neutro Establecer configuración del transformador externo de corriente de neutro

45704

Administrador

Establecer configuración de sensor de tensión de neutro externa Establecer configuración de sensor de tensión de neutro externa

46472

Administrador

Establecer parámetros de configuración de ZSI Establecer parámetro de configuración de ZSI

49033

Administrador

Seleccionar curva activa Seleccionar curva activa

49545

Administrador u operador

Establecer configuración de alarma de diferencial Establecer configuración de alarma de diferencial

51592

Administrador

Establecer configuración de alarma de defecto a tierra Establecer configuración de alarma de defecto a tierra

51599

Administrador

Establecer configuración del transformador externo de corriente de neutro

Para ajustar la configuración del transformador externo de corriente de neutro, ajuste los registros de comandos de la siguiente forma:

Dirección

Registro

Unidad

Tipo

Rango

Descripción

0x1F3F

8000

INT16U

45704

Código del comando solicitado

0x1F40

8001

INT16U

12

Número de parámetros del comando

0x1F41

8002

INT16U

5377 (0x1501)

Destino del comando

0x1F42

8003

INT16U

1

Tipo de seguridad del comando

0x1F43-0x1F44

8004-8005

OCTET STRING

Contraseña del comando: contraseña de perfil de usuario administrador

0x1F45

8006

INT16U

0-1

Transformador externo de corriente de neutro:

  • 0 = No disponible

  • 1 = Disponible

Establecer configuración de sensor de tensión de neutro externa

Para ajustar la configuración del sensor de tensión de neutro externa, ajuste los registros de comandos de la siguiente forma:

Dirección

Registro

Unidad

Tipo

Rango

Descripción

0x1F3F

8000

INT16U

46472

Código del comando solicitado

0x1F40

8001

INT16U

12

Número de parámetros del comando

0x1F41

8002

INT16U

5377 (0x1501)

Destino del comando

0x1F42

8003

INT16U

1

Tipo de seguridad del comando

0x1F43-0x1F44

8004-8005

OCTET STRING

Contraseña del comando: contraseña de perfil de usuario administrador

0x1F45

8006

 

INT16U

0-1

Sensor de tensión de neutro externa

  • 0 = No disponible

  • 1 = Disponible

Establecer parámetro de configuración de ZSI

Para obtener los parámetros de configuración de ZSI, utilice el comando obtener parámetros de configuración de ZSI Obtener parámetro de configuración de ZSI.

Para establecer la configuración del parámetro de configuración de ZSI, ajuste los registros de comandos de la siguiente forma:

Dirección

Registro

Unidad

Tipo

Rango

Descripción

0x1F3F

8000

INT16U

49033

Código del comando solicitado

0x1F40

8001

INT16U

14

Número de parámetros del comando

0x1F41

8002

INT16U

5377 (0x1501)

Destino del comando

0x1F42

8003

INT16U

1

Tipo de seguridad del comando

0x1F43-0x1F44

8004-8005

OCTET STRING

Contraseña del comando: contraseña de perfil de usuario administrador

0x1F45

8006

INT16U

MSB: Modo de configuración de ZSI

  • 0 = desactivado

  • 1 = activado

LSB: 0

0x1F46

8007

INT16U

0 - 2

Selección de protección de ZSI

  • 0 = Corto retardo

  • 1 = Defecto a tierra/diferencial

  • 2 = Todo

Seleccionar curva activa

Para obtener el grupo de configuración activo, utilice el comando obtener grupo de configuración activo Obtener grupo de configuración activo.

Para ajustar el grupo de configuración activo, ajuste los registros de comandos de la siguiente forma:

Dirección

Registro

Unidad

Tipo

Rango

Descripción

0x1F3F

8000

INT16U

49545

Código del comando solicitado

0x1F40

8001

INT16U

12

Número de parámetros del comando

0x1F41

8002

INT16U

5377 (0x1501)

Destino del comando

0x1F42

8003

INT16U

1

Tipo de seguridad del comando

0x1F43-0x1F44

8004-8005

OCTET STRING

Contraseña del comando: contraseña de perfil de usuario administrador u operador

0x1F45

8006

INT16U

MSB: Validación del grupo de configuración

  • 1 = Curva de ajuste A

  • 2 = Curva de ajuste B

LSB: Comportamiento de funcionamiento de configuración dual

  • 0 = Local

  • 1 = Módulo IO (1 cable)

  • 2 = Módulo IO (2 cables)

  • 3 = Remoto

NOTA: Después de seleccionar el grupo de configuración activo, utilice el comando de obtención del grupo de configuración activo Obtener grupo de configuración activo para obtener la confirmación de que el comando set se ha ejecutado correctamente.

Establecer configuración de alarma de diferencial

Para obtener la configuración de alarma de diferencial, utilice el comando de obtención de la configuración de alarma de diferencial Obtener configuración de alarma de diferencial.

Para establecer la configuración de alarma de diferencial, ajuste los registros de comandos de la siguiente forma:

Dirección

Registro

Unidad

Tipo

Rango

Descripción

0x1F3F

8000

INT16U

51592

Código del comando solicitado

0x1F40

8001

INT16U

24

Número de parámetros del comando

0x1F41

8002

INT16U

5377 (0x1501)

Destino del comando

0x1F42

8003

INT16U

1

Tipo de seguridad del comando

0x1F43-0x1F44

8004-8005

OCTET STRING

Contraseña del comando: contraseña de perfil de usuario administrador

0x1F45-0x1F46

8006-8007

INT32U

0xFFFFFFFF

Reservado

0x1F47

8008

INT16U

MSB: Modo de alarma de diferencial

  • 0 = Desactivado (alarma desactivada)

  • 1 = Activado (alarma activada)

LSB: 0

0x1F48-0x1F49

8009 – 8010

A

FLOAT32

0,5–22,0 (incrementos de 0,1)

Umbral de alarma de diferencial

0x1F4A-0x1F4B

8011–8012

s

FLOAT32

1-10

Temporización de alarma de diferencial

Establecer configuración de alarma de defecto a tierra

Para obtener la configuración de alarma de defecto a tierra, utilice el comando de obtención de la configuración de alarma de defecto a tierra Obtener configuración de alarma de defecto a tierra.

Para establecer la configuración de alarma de defecto a tierra, ajuste los registros de comandos de la siguiente forma:

Dirección

Registro

Unidad

Tipo

Rango

Descripción

0x1F3F

8000

INT16U

51599

Código del comando solicitado

0x1F40

8001

INT16U

24

Número de parámetros del comando

0x1F41

8002

INT16U

5377 (0x1501)

Destino del comando

0x1F42

8003

INT16U

1

Tipo de seguridad del comando

0x1F43-0x1F44

8004-8005

OCTET STRING

Contraseña del comando: contraseña de perfil de usuario administrador

0x1F45-0x1F46

8006-8007

INT32U

0xFFFFFFFF

Reservado

0x1F47

8008

INT16U

MSB: Modo de alarma de defecto a tierra

  • 0 = Desactivado (alarma desactivada)

  • 1 = Activado (alarma activada)

LSB: 0

0x1F48-0x1F49

8009 – 8010

A

FLOAT32

120–1200

Umbral de alarma de defecto a tierra

0x1F4A-0x1F4B

8011–8012

s

FLOAT32

1-10

Temporización de la alarma de defecto a tierra

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?