DOCA0105ES-10

Ajuste de hardware

Lista de direcciones y registros

En la tabla siguiente se describen las direcciones de los ajustes de hardware y los registros en relación con el módulo IO.

IO Módulo

Direcciones

Registros

IO 1

0x38FD–0x3902

14590-14595

IO 2

0x44B5–0x44BA

17590-17595

Registros de ajuste de hardware para IO 1

El orden y la descripción de los registros de ajuste de hardware para IO 2 son los mismos que para IO 1.

Dirección

Registro

L/E

Unidad

Tipo

Rango

Descripción

0x38FD

14590

L

INT16U

1-9

Posición actual de conmutador rotativo de aplicación:

  • 1 = posición 1

  • 2 = posición 2

  • 3 = posición 3

  • 4 = posición 4

  • 5 = posición 5

  • 6 = posición 6

  • 7 = posición 7

  • 8 = posición 8

  • 9 = posición 9

0x38FE

14591

L

INT16U

0-1

Posición de candado de configuración remota:

  • 0 = Desbloquear

  • 1 = Bloquear

0x38FF

14592

L

INT16U

0-1

Posición de conmutador DIP 1:

  • 0 = IO 1

  • 1 = IO 2

0x3900

14593

Reservado

0x3901

14594

L

INT16U

1-9

Última aplicación validada ajustada por el botón de prueba situado en la parte frontal del módulo IO:

  • 1 = posición 1

  • 2 = posición 2

  • 3 = posición 3

  • 4 = posición 4

  • 5 = posición 5

  • 6 = posición 6

  • 7 = posición 7

  • 8 = posición 8

  • 9 = posición 9

0x3902

14595

L

INT16U

1-9

Última aplicación validada ajustada por el software EcoStruxure Power Commission :

  • 1 = posición 1

  • 2 = posición 2

  • 3 = posición 3

  • 4 = posición 4

  • 5 = posición 5

  • 6 = posición 6

  • 7 = posición 7

  • 8 = posición 8

  • 9 = posición 9

0x3903-0x3904

14596–

14597

Reservado

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?