DOCA0105ES-10

Comandos set y reset de medida

Lista de comandos

En la tabla siguiente se enumeran los comandos set y reset de medida, sus códigos de comando correspondientes y los perfiles de usuario:

Comando

Código de comando

Perfil de usuario

Restablecer valores mínimos y máximos y energías Restablecer valores mínimos y máximos y energías

46728

Administrador u operador

Restablecer valores mínimos y máximos y energías

Para restablecer los valores mínimos y máximos y la energía, ajuste los registros de comandos de la siguiente forma:

Dirección

Registro

Unidad

Tipo

Rango

Bit

Descripción

0x1F3F

8000

INT16U

46728

Código del comando solicitado

0x1F40

8001

INT16U

12

Número de parámetros del comando

0x1F41

8002

INT16U

5377 (0x1501)

Destino del comando

0x1F42

8003

INT16U

1

Tipo de seguridad del comando

0x1F43-0x1F44

8004-8005

OCTET STRING

Contraseña del comando: contraseña de perfil de usuario administrador u operador

0x1F45

8006

INT16U

0

Restablecer corriente mínima y máxima

1

Restablecer tensión mínima y máxima

2

Restablecer potencia mínima y máxima

3

Restablecer factor de potencia mínimo y máximo y cosφ

4

Restablecer THD mínima y máxima (% de fundamental)

5

Restablecer demanda de corriente pico

6

Restablecer demanda de potencia pico

7

Restablecer frecuencia mínima y pico

8

Reservado

9

Restablecer todas las energías

10-15

Reservado

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?