DOCA0105ES-10

Lista de comandos de la interfaz IFE/EIFE

Lista de comandos de las interfaces IFE/EIFE

En la tabla siguiente se enumeran los comandos de la interfaz IFE/EIFE , sus códigos de comando correspondientes y los perfiles de usuario. Siga los procedimientos de ejecución de comandos como corresponde Ejecución de un comando.

Comando

Código de comando

Perfil de usuario

Obtener hora actual

768

No se requiere contraseña

Establecer hora absoluta

769

No se requiere contraseña

Escribir el nombre de la aplicación del usuario

1032

No se requiere contraseña

Establecer duración de la validez de los datos

41868

Administrador, Servicios, Ingeniero u Operador

Lista de comandos específicos para la interfaz EIFE

En la tabla siguiente se enumeran los comandos de la interfaz EIFE , sus códigos de comando correspondientes y los perfiles de usuario. Siga los procedimientos de ejecución de comandos como corresponde.

Comando

Código de comando

Perfil de usuario

Restablecer alarmas EIFE

41099

Administrador u operador

Preestablecer contadores de zócalo/cajón

41352

Administrador u operador

Preestablecer temporizadores de reengrasado

41353

Administrador u operador

Obtener eventos

50560

No se requiere contraseña

Códigos de error

Los códigos de error generados por la interfaz IFE/EIFE son los códigos de error genéricos Resultado del comando.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?