DOCA0105ES-10

Estado de alarma

Lista de direcciones y registros

En la tabla siguiente se describen las direcciones de estado de alarma y los registros en relación con módulo IO.

Módulo IO

Direcciones

Registros

E/S 1

0x3989-0x39A6

14730–14759

E/S 2

0x4541-0x455E

17730–17759

Estado de alarma genérica para IO 1

@ Justine > Define and rename ULP and TI086 formats of the IO module event history

El orden y la descripción de los registros de estado de alarma genérica para IO 2 son los mismos que para IO 1.

Dirección

Registro

LE

Unidad

Tipo

Rango

Bit

Descripción

0x3989

14730

L

INT16U

Calidad de cada bit del registro 14731:

  • 0 = No válido

  • 1 = Válido

0x398A

14731

L

INT16U

Registro de formato de historial de módulo IO

0

Formato ULP

1

Formato TI086

2-15

Reservado

0x398B

14732

L

INT16U

Calidad de cada bit del registro 14733:

  • 0 = No válido

  • 1 = Válido

0x398C

14733

L

INT16U

Tipo de comando de módulo IO

Ajuste de fábrica = 3, los dos mecanismos de comando de escritura están activados.

0

1 = Comandos complejos

1

1 = Comandos simples

Los comandos simples pueden deshabilitarse mediante el envío de un comando

2-15

Reservado

0x398D-0x3992

14734–14739

Reservado

0x3993

14740

L

INT16U

Calidad de cada bit del registro 14741:

  • 0 = No válido

  • 1 = Válido

0x3994

14741

L

INT16U

Registro de estado de alarma 1 genérica de módulo IO.

0

Módulo IO en modo STOP: Módulo IO no funciona y se debe sustituir.

1

Módulo IO en modo ERROR: Módulo IO funciona en modo degradado.

2

Umbral superado en contador I1

3

Umbral superado en contador I2

4

Umbral superado en contador I3

5

Umbral superado en contador I4

6

Umbral superado en contador I5

7

Umbral superado en contador I6

8

Umbral superado en contador O1

9

Umbral superado en contador O2

10

Umbral superado en contador O3

11

Umbral de temperatura de panel 1 superado

12

Umbral de temperatura de panel 2 superado

13

Umbral de temperatura de panel 3 superado

14–15

Reservado

0x3995

14742

L

INT16U

Calidad de cada bit del registro 14743:

  • 0 = No válido

  • 1 = Válido

0x3996

14743

L

INT16U

Registro de estado de alarma 2 genérica de módulo IO.

0

Alarma de entrada 1 definida por el usuario

1

Alarma de entrada 2 definida por el usuario

2

Alarma de entrada 3 definida por el usuario

3

Alarma de entrada 4 definida por el usuario

4

Alarma de entrada 5 definida por el usuario

5

Alarma de entrada 6 definida por el usuario

6-15

Reservado

Alarmas de gestión de zócalo y cajón para IO 1

Dirección

Registro

LE

Unidad

Tipo

Rango

Bit

Descripción

0x3997

14744

L

INT16U

Calidad de cada bit del registro 14745:

  • 0 = No válido

  • 1 = Válido

0x3998

14745

L

INT16U

Registro de alarmas de gestión de zócalo

0

Discrepancia de posición del zócalo

1

La desconexión del interruptor automático del zócalo está vencida.

2

El zócalo ha alcanzado el número máximo de operaciones

3

La vida útil restante del zócalo está por debajo del umbral de alarma

4

Se ha detectado una nueva unidad de control MicroLogic

5-7

Reservado

8

Discrepancia en posición de cajón

9-15

Reservado

Alarmas del motor para IO 1

Dirección

Registro

LE

Unidad

Tipo

Rango

Bit

Descripción

0x3999

14746

L

INT16U

Calidad de cada bit del registro 14747:

  • 0 = No válido

  • 1 = Válido

0x399A

14747

L

INT16U

Alarmas de motor de E/S

0-15

Reservado

Alarmas de aplicación diversas para IO 1

Dirección

Registro

LE

Unidad

Tipo

Rango

Bit

Descripción

0x399B

14748

L

INT16U

Calidad de cada bit del registro 14749:

  • 0 = No válido

  • 1 = Válido

0x399C

14749

L

INT16U

Registro de otras alarmas de aplicación

0

El contacto auxiliar del contactor de carga 1 no está cerrado.

1

El contacto auxiliar del contactor de carga 1 no está abierto.

2

Reservado

3

Discrepancia de entrada de 2 hilos de configuración dual

4–15

Reservado

0x399D

14750

L

INT16U

Calidad de cada bit del registro 14751:

  • 0 = No válido

  • 1 = Válido

0x399E

14751

L

INT16U

Registro de alarmas de entradas predefinidas

0

Contacto de señal de disparo de diferencial (SDV)

1

Contacto de presencia de tensión de control

2

Contacto de estado de protección contra sobretensión

3

Contacto de fallo de sobretensión

4

Contacto de indicación de seccionador de interruptor activado/desactivado (OF)

5

Contacto de indicación de fusible fundido

6

Parada de emergencia

7

Contacto de temperatura de panel

8

Contacto de ventilación de panel

9

Contacto de puerta de panel

10-15

Reservado

0x399F

14752

L

INT16U

Calidad de cada bit del registro 14753:

  • 0 = No válido

  • 1 = Válido

0x39A0

14753

L

INT16U

Registro de alarmas de discrepancia del módulo IO

0

Discrepancia del hardware crítica

1

Discrepancia del firmware crítica

2

Discrepancia del hardware no crítica

3

Discrepancia del firmware no crítica

4–15

Reservado

0x39A1-0x39A6

14754–14759

Reservado

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?