DOCA0105ES-10

Comandos de gestión de sesiones

Lista de comandos

En la tabla siguiente se enumeran los comandos necesarios para gestionar la sesión de edición de la función de protección de configuración de acuerdo con el estándar UL489SE, sus códigos de comando correspondientes y perfiles de usuario.

Comando

Código de comando

Perfil de usuario

Abrir sesión de configuración Abrir sesión de configuración

1930

Administrador

Aplicar configuración Aplicar configuración

1932

Administrador

Obtener estado de aplicación de configuración Obtener estado de aplicación de configuración

1924

No se requiere contraseña.

Cerrar sesión de configuración Cerrar sesión de configuración

1933

Administrador

Abrir sesión de configuración

Para abrir la sesión de configuración, ajuste los registros de comandos de la siguiente forma:

Dirección

Registro

Unidad

Tipo

Rango

Descripción

0x1F3F

8000

INT16U

1930

Código del comando solicitado

0x1F40

8001

INT16U

10

Número de parámetros del comando

0x1F41

8002

INT16U

5377

(0x1501)

Destino del comando

0x1F42

8003

INT16U

1

Tipo de seguridad del comando

0x1F43-0x1F44

8004-8005

OCTET STRING

Contraseña del comando: Contraseña del perfil de usuario del administrador

La clave de sesión para la sesión de edición se devuelve a los registros de comando de la siguiente manera:

Dirección

Registro

Unidad

Tipo

Rango

Descripción

0x1F3F

8020

INT16U

1930

Último código de comando

0x1F40

8021

INT16U

Estado del comando:

0x1F41

8022

INT16U

4

Número de bytes devueltos

0x1F42-0x1F43

8023-8024

INT32U

0-4294967294

Clave de sesión para el comando

Aplicar configuración

Para aplicar la configuración, ajuste los registros de comandos de la siguiente forma:

Dirección

Registro

Unidad

Tipo

Rango

Descripción

0x1F3F

8000

INT16U

1932

Código del comando solicitado

0x1F40

8001

INT16U

14

Número de parámetros del comando

0x1F41

8002

INT16U

5377

(0x1501)

Destino del comando

0x1F42

8003

INT16U

1

Tipo de seguridad del comando

0x1F43-0x1F44

8004-8005

OCTET STRING

Contraseña del comando: Contraseña del perfil de usuario del administrador

0x1F45-0x1F46

8006-8007

INT32U

0-4294967294

Clave de sesión solicitada para el comando

Obtener estado de aplicación de configuración

Para obtener el estado de aplicación de configuración, ajuste los registros de comandos de la siguiente forma:

Dirección

Registro

Unidad

Tipo

Rango

Descripción

0x1F3F

8000

INT16U

1924

Código del comando solicitado

0x1F40

8001

INT16U

14

Número de parámetros del comando

0x1F41

8002

INT16U

5377

(0x1501)

Destino del comando

0x1F42

8003

INT16U

0

Tipo de seguridad del comando

0x1F43-0x1F44

8004-8005

OCTET STRING

0

Contraseña del comando = 0 (no se requiere contraseña)

0x1F45-0x1F46

8006-8007

INT32U

0-4294967294

Clave de sesión solicitada para el comando

El estado de aplicación de configuración se devuelve a los registros de comandos de la siguiente forma:

Dirección

Registro

Unidad

Tipo

Rango

Descripción

0x1F53

8020

INT16U

1924

Último código de comando

0x1F54

8021

INT16U

Estado del comando:

0x1F55

8022

INT16U

6

Número de bytes devueltos

0x1F56-0x1F57

80023-8024

INT32U

0-4294967294

Clave de sesión de respuesta para el comando. Debe ser igual a la clave de sesión solicitada para el comando.

0x1F58

8025

INT16U

0-1

Estado del comando de aplicación de configuración:

  • 0 = No se están aplicando ajustes de configuración en este momento

  • 1 = Se están aplicando ajustes de configuración en este momento

Cerrar sesión de configuración

Para cerrar la sesión de configuración, ajuste los registros de comandos de la siguiente forma:

Dirección

Registro

Unidad

Tipo

Rango

Descripción

0x1F3F

8000

INT16U

1933

Código del comando solicitado

0x1F40

8001

INT16U

14

Número de parámetros del comando

0x1F41

8002

INT16U

5377

(0x1501)

Destino del comando

0x1F42

8003

INT16U

1

Tipo de seguridad del comando

0x1F43-0x1F44

8004-8005

OCTET STRING

Contraseña del comando: Contraseña del perfil de usuario del administrador

0x1F45-0x1F46

8006-8007

INT32U

0-4294967294

Clave de sesión solicitada para el comando

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?