DOCA0105ES-10

About the Book

Document Scope

El objetivo de este documento es proporcionar a los usuarios, instaladores y personal de mantenimiento la información técnica necesaria para utilizar el protocolo Modbus en las siguientes gamas de interruptores automáticos:

  • Interruptores automáticos MasterPact MTZ1 de 630 a 1600 A

  • Interruptores automáticos MasterPact MTZ2 de 800 a 4000 A

  • Interruptores automáticos MasterPact MTZ3 de 4000 a 6300 A

Validity Note

Este documento se aplica a los interruptores automáticos MasterPact MTZ1/MTZ2/MTZ3 con unidad de control MicroLogic X y conectados:

  • bien a una red Modbus de línea serie RS-485 mediante la interfaz IFM Modbus-SL para un interruptor automático.

  • o bien a una red Ethernet mediante:

    • una interfaz IFE Ethernet para un interruptor automático,

    • un servidor de panel IFE Ethernet o,

    • una interfaz Ethernet integrada EIFE para un interruptor automático seccionable MasterPact MTZ .

En este documento se describen los registros y comandos disponibles para los módulos IMU con la siguiente versión de firmware:

Módulo IMU

Número de referencia

Versión del firmware

Unidad de control MicroLogic X

-

≥V004.101.000

Módulo IO

LV434063

≥ V003.004.005

Interfaz IFM

LV434000

≥ V003.001.012

Interfaz IFE Ethernet

LV434001

≥V004.007.000

LV434010

Servidor IFE

LV434002

≥V003.016.000

LV434011

Interfaz EIFE Ethernet

LV851001

≥V004.007.000

Se puede actualizar el firmware de los módulos IMU con la última versión del software EcoStruxure Power Commission .

NOTA: Esta guía también se aplica a las unidades de control MicroLogic Xi . Una unidad de control MicroLogic  Xi es una unidad de control MicroLogic X sin comunicación Bluetooth de baja energía (BLE).

Las características específicas de las unidades de control MicroLogic  Xi se describen en el apéndice en DOCA0102EN MasterPact MTZ - MicroLogic X Unidad de control - Guía del usuario.

Online Information

La información incluida en esta guía está sujeta a actualizaciones en cualquier momento. Schneider Electric recomienda encarecidamente disponer de la versión más reciente y actualizada que esté disponible en www.se.com/ww/en/download .

Las características técnicas de los dispositivos que se describen en este documento también se encuentran online. Para acceder a la información online, visita la página de inicio de Schneider Electric en www.se.com .

Documentos relacionados para dispositivos IEC

Título de la documentación

Número de referencia

MasterPact MTZ1  – IEC Circuit Breakers and Switch-Disconnectors from 630 to 1600 A – User Guide

DOCA0100EN

MasterPact MTZ2/MTZ3  - Interruptores automáticos e interruptores en carga IEC de 800 a 6300 A - Guía del usuario

DOCA0101EN

MasterPact MTZ  – MicroLogic X Control Unit – User Guide

DOCA0102EN

ULP System (IEC Standard) – ULP (Universal Logic Plug) System – User Guide

DOCA0093EN

Enerlin'X IFE  – Ethernet Switchboard Server – User Guide

DOCA0084EN

Enerlin'X IFE - Ethernet Interface for One IEC Circuit Breaker – User Guide

DOCA0142EN

Enerlin'X EIFE  – Embedded Ethernet Interface for One MasterPact MTZ Drawout Circuit Breaker – User Guide

DOCA0106EN

Enerlin'X IO  – Input/Output Application Module for One IEC Circuit Breaker – User Guide

DOCA0055EN

Enerlin'X IFEEthernet Interface for One Circuit Breaker – Instruction Sheet

QGH13473

Enerlin'X EIFE – Embedded Ethernet Interface for One MasterPact MTZ Drawout Circuit Breaker – Instruction Sheet

NVE23550

Enerlin'X IFMModbus-SL Interface for One Circuit Breaker – Instruction Sheet

NVE85393

Enerlin'X IO – Input/Output Application Module for One Circuit Breaker – Instruction Sheet

HRB49217

You can download these technical publications and other technical information from our website at www.se.com/ww/en/download.

Documentos relacionados para dispositivos UL

Título de la documentación

Número de referencia

MasterPact MTZ  – MicroLogic X Control Unit – User Guide

DOCA0102EN

MasterPact MTZ1 ULRated/ANSI Certified 800 to 1600 A Circuit Breakers and Switches – User Guide

0614IB1702EN

MasterPact MTZ2/MTZ3 UL Rated/ANSI Certified 800 to 6000 A Circuit Breakers and Switches – User Guide

0614IB1701EN

ULP System (UL Standard) – ULP (Universal Logic Plug) System – User Guide

0602IB1503 (EN)

Enerlin'X IFE  – Ethernet Switchboard Server – User Guide

1040IB1401 (EN)

Enerlin'X IFE  – Ethernet Interface for One UL Circuit Breaker – User Guide

0602IB1801EN

Enerlin'X IO  - Input/Output Application Module for One UL Circuit Breaker - User Guide

0613IB1317 (EN)

Enerlin'X IFEEthernet Interface for One Circuit Breaker – Instruction Sheet

QGH13473

Enerlin'X EIFE – Embedded Ethernet Interface for One MasterPact MTZ Drawout Circuit Breaker – Instruction Sheet

NVE23550

Enerlin'X IFMModbus-SL Interface for One Circuit Breaker – Instruction Sheet

NVE85393

Enerlin'X IO – Input/Output Application Module for One Circuit Breaker – Instruction Sheet

HRB49217

You can download these technical publications and other technical information from our website at www.se.com/ww/en/download.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?