DOCA0105ES-10

Historial de eventos

Descripción general

Todos los eventos se registran en uno de los dos historiales de la unidad de control MicroLogic X :

  • Disparo

  • Protección

  • Diagnóstico

  • Medición

  • Configuración

  • Funcionamiento

  • Comunicación

Se registran los eventos de todas las gravedades, incluidos los eventos de gravedad baja.

Los eventos registrados en los historiales se muestran tal como se indica a continuación:

  • En la pantalla de MicroLogic X .

  • Con el software EcoStruxure Power Commission .

  • Con la EcoStruxure Power Device .

Los historiales de eventos se pueden descargar utilizando la red de comunicación.

En un historial se registra la información siguiente de cada evento:

  • ID de evento: código de evento

  • Tipo de evento: Entrada/Salida o Impulso

  • Marca de tiempo: fecha y hora de la aparición y el momento en el que se completa

  • Datos de contexto (solo para determinados eventos)

Número máximo de eventos de cada historial

Cada historial tiene un tamaño predefinido máximo. Cuando un historial se llena, cada evento nuevo sobreescribe el evento más antiguo del historial en cuestión.

Historial de eventos

Número máximo de eventos almacenados en el historial

Disparo

50

Protección

100

Diagnóstico

300

Medición

300

Configuración

100

Funcionamiento

300

Comunicación

100

Visualización del historial de evento en la pantalla de MicroLogic X

Para obtener más información sobre cómo se muestran los eventos en la pantalla de MicroLogic X , consulte Menú de alarmas e historial.

Visualización del historial de eventos en el software EcoStruxure Power Commission

Todos los eventos registrados en historiales se pueden consultar utilizando el software EcoStruxure Power Commission . Los eventos se pueden exportar en forma de archivo Excel.

Los eventos de los historiales se muestran en orden cronológico, empezando por el más reciente.

Visualización del historial de eventos en el EcoStruxure Power Device

Todos los eventos registrados en los historiales se muestran en EcoStruxure Power Device .

Los eventos de los historiales se muestran en orden cronológico, empezando por el más reciente.

Los eventos se pueden ordenar por fecha y hora o por número de orden y se pueden filtrar de acuerdo con los siguientes criterios:

  • Tipo

  • Gravedad

  • Historial

Al hacer clic en un evento específico de la lista, se muestra una lista de todas las apariciones del mismo evento, en orden cronológico.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?