DOCA0105ES-10

Historial de eventos

Descripción general

Los registros del historial de sucesos describen los últimos 100 sucesos detectados. El formato del historial de sucesos corresponde a una serie de 100 registros. Cada registro está compuesto por cinco registros que describen un suceso.

Se necesita una petición de lectura de 5x(n) registros para leer los últimos n registros de sucesos, donde 5 es el número de registros de cada registro de suceso.

Por ejemplo, una solicitud de lectura de 5 x 3 = 15 registros requiere leer los últimos tres registros de sucesos del historial de sucesos:

  • Los cinco primeros registros describen el primer registro de sucesos (suceso más reciente).

  • Los cinco registros siguientes describen el segundo registro de sucesos.

  • Los últimos cinco registros describen el tercer registro de sucesos.

Hay dos historiales de sucesos, uno por cada IO module.

IO Módulo

Dirección

Registro

Descripción

IO 1

0x39A7-0x39AB

14760-14764

Registro de sucesos 1 (registro de sucesos más recientes)

0x39AC-0x39B0

14765-14769

Registro de sucesos 2

0x39A7+5x(n-1)-0x39AB+5x(n-1)

14760+5x(n-1)-14764+5x(n-1)

Registro de sucesos n

0x3B96-0x3B9A

15255-15259

Registro de sucesos 100

IO 2

0x455F-0x4563

17760-17764

Registro de sucesos 1 (registro de sucesos más recientes)

0x4564-0x4568

17765-17769

Registro de sucesos 2

0x455F+5x(n-1)-0x4563+5x(n-1)

17760+5x(n-1)-17764+5x(n-1)

Registro de sucesos n

0x474E-0x4752

18255-18259

Registro de sucesos 100

NOTA: El historial de eventos de los módulos IO conectados a un interruptor automático MasterPact MTZ también se puede leer utilizando el comando Obtener eventos.

Registro de sucesos

Se necesita una solicitud en bloque de cinco registros para leer un registro de sucesos. El orden y la descripción de los registros del registro de sucesos de IO 2 son los mismos que los de IO 1:

Registro de sucesos 1 (registro de sucesos más recientes)

Registro

Dirección

L/E

Tipo

Descripción

0x39A7

14760

L

INT16U

Código de suceso de IO 1 y IO 2

0x39A8-0x39AA

14761–

14763

L

ULP DATE

Fecha y hora del evento

0x39AB

14764

L

INT16U

Tipo de suceso

MSB = 0 (reservado)

Ocurrencia del suceso: LSB = 1

Finalización del suceso: LSB = 2

Definición de la alarma

Las alarmas son sucesos específicos que se han de restablecer.

El modo de restablecimiento de una alarma puede ser:

  • automático: la alarma se restablece automáticamente cuando ya no está activa.

  • manual: la alarma se restablece manualmente con el pulsador Test/Reset de la parte frontal de módulo IO y cuando la alarma ya no está activa.

  • remoto: la alarma se restablece remotamente con el comando Reset enviado a través de la comunicación y cuando la alarma ya no está activa.

Cada alarma tiene un nivel de prioridad que gestiona la visualización de la alarma en la pantalla de FDM121:

  • Sin prioridad = N/A (no afecta)

  • Prioridad baja = 1. No se muestra ninguna alarma en la pantalla FDM121

  • Prioridad media = 2. El LED de la pantalla FDM121 está encendido permanentemente.

  • Prioridad alta = 3. El LED de la pantalla FDM121 parpadea y una pantalla emergente informa de que se ha producido la alarma.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?