Salidas digitales
Asignación de registro de salida digital
Cada descripción de salida digital está formada por 60 registros. El orden y la descripción de las salidas digitales 2 y 3 son los mismos que para la salida digital 1.
|
Módulo IO |
Número de salida digital |
Direcciones de salida digital |
Registros de salida digital |
|---|---|---|---|
|
IO 1 |
O1 |
0x3849-0x3884 |
14410-14469 |
|
O2 |
0x3885-0x38C0 |
14470-14529 |
|
|
O3 |
0x38C1-0x38FC |
14530-14589 |
|
|
IO 2 |
O1 |
0x4401-0x443C |
17410-17469 |
|
O2 |
0x443D-0x4478 |
17470-17529 |
|
|
O3 |
0x4479-0x44B4 |
17530-17589 |
Registros de salida digital 1 de IO 1
El orden y la descripción de los registros de salida digital 1 de IO 2 son los mismos que para IO 1.
|
Dirección |
Registro |
LE |
Unidad |
Tipo |
Rango |
Bit |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x3849 |
14410 |
L |
– |
INT16U |
– |
– |
Calidad de cada bit del registro 14411:
|
|
0x384A |
14411 |
L-EC |
– |
INT16U |
– |
0 |
Reservado |
|
1 |
Estado de salida digital:
|
||||||
|
L |
2 |
Estado forzado de salida digital:
|
|||||
|
3–15 |
Reservado |
||||||
|
0x384B-0x384E |
14412-14415 |
L |
– |
DATETIME |
- |
– |
Marca de tiempo para la última transición de la salida:
|
|
0x384F–0x3850 |
14416-14417 |
– |
– |
– |
– |
– |
Reservado |
|
0x3851-0x3852 |
14418-14419 |
L |
– |
INT32U |
1 - 4294967294 |
– |
Contador de salida Este contador incrementa para cada flanco ascendente de la salida. |
|
0x3853-0x3856 |
14420-14423 |
L |
– |
DATETIME |
- |
– |
Marca de tiempo del último restablecimiento del contador de salida |
|
0x3857-0x386E |
14424-14447 |
L |
– |
OCTET STRING |
– |
– |
Identificación de salida digital codificada con 45 caracteres ASCII |
|
0x386F |
14448 |
L |
– |
INT16U |
0-2 |
– |
Modo de funcionamiento de salida(1):
|
|
0x3870 |
14449 |
L |
s |
INT16U |
0-65534 |
– |
En tiempo para valor de modo temporizado sin enclavamiento(1) El tiempo que permanecerá excitada la salida cuando la salida esté en modo temporizado sin enclavamiento (Ajuste de fábrica = 0) |
|
0x3871 |
14450 |
L |
– |
INT16U |
0-1 |
– |
Tipo de contacto de salida(1):
|
|
0x3872 |
14451 |
L |
– |
INT16U |
0-2 |
– |
Indica el estado activado/desactivado de la salida binaria cuando se produce una condición de retorno(1):
|
|
0x3873-0x3874 |
14452-14453 |
L |
– |
INT32U |
1 - 4294967294 |
– |
Valor umbral de contador de salida(1) Ajuste de fábrica = 5000 |
|
0x3875 |
14454 |
L-EC |
– |
INT16U |
0-2 |
– |
Comando simple para salida(1):
Válido si están habilitados los comandos simples(2). |
|
0x3876-0x3884 |
14455-14469 |
– |
– |
– |
– |
– |
Reservado |
|
(1) Valor ajustado con el software EcoStruxure Power Commission . (2) Los comandos simples están habilitados de fábrica. Los comandos simples se pueden deshabilitar utilizando los comandos de habilitación/deshabilitación de comandos. |
|||||||