DOCA0105ES-10

Comandos genéricos

Cambiar estado de salida

El comando se usa para cambiar el estado de las salidas digitales del módulo IO asignadas como salidas definidas por el usuario con el software EcoStruxure Power Commission.

Para cambiar el estado de salida, ajuste los registros de comandos de la siguiente forma:

Dirección

Registro

Unidad

Tipo

Rango

Descripción

0x1F3F

8000

INT16U

1672

Código de comando = 1672

0x1F40

8001

INT16U

13

Número de parámetros (bytes) = 13

0x1F41

8002

INT16U

Destino =

  • IO 1: 8193 (0x2001)

  • IO 2: 8449 (0x2101)

0x1F42

8003

INT16U

1

Tipo de seguridad del comando

0x1F43-0x1F44

8004-

8005

OCTET STRING

Contraseña del comando: Contraseña de perfil de usuario del administrador u operador

0x1F45

8006

INT16U

1-3

Número de salida

  • 1 = salida 1

  • 2 = salida 2

  • 3 = salida 3

0x1F46

8007

INT16U

Valor que se ajustará:

  • 0x0000 = Cambiar estado de salida a 0 (desactivado)

  • 0x0100 = Cambiar estado de salida a 1 (activado)

Restablecer alarma de módulo IO

Las alarmas se pueden leer en el registro de estado de alarma.

Para restablecer alarmas de módulo IO, ajuste los registros de comandos de la siguiente forma:

Dirección

Registro

Unidad

Tipo

Rango

Descripción

0x1F3F

8000

INT16U

41099

Código de comando = 41099

0x1F40

8001

INT16U

10

Número de parámetros (bytes) = 10

0x1F41

8002

INT16U

Destino =

  • IO 1: 8193 (0x2001)

  • IO 2: 8449 (0x2101)

0x1F42

8003

INT16U

1

Tipo de seguridad del comando

0x1F43-0x1F44

8004-

8005

OCTET STRING

Contraseña del comando: Contraseña de perfil de usuario del administrador u operador

Habilitar/deshabilitar comandos simples

Para habilitar o deshabilitar los comandos simples, ajuste los registros de comandos de la siguiente forma:

Dirección

Registro

Unidad

Tipo

Rango

Descripción

0x1F3F

8000

INT16U

41100

Código de comando = 41100

0x1F40

8001

INT16U

11

Número de parámetros (bytes) = 11

0x1F41

8002

INT16U

Destino =

  • IO 1: 8193 (0x2001)

  • IO 2: 8449 (0x2101)

0x1F42

8003

INT16U

1

Tipo de seguridad del comando

0x1F43-0x1F44

8004-

8005

OCTET STRING

Contraseña del comando: Contraseña de perfil de usuario del administrador u operador

0x1F45

8006

INT16U

MSB: Habilitar o deshabilitar:

  • 0 = Deshabilitar comando simple

  • 1 = Habilitar comando simple

LSB: 0 (no se utiliza)

Confirmar salida con enclavamiento

Para confirmar la salida con enclavamiento, ajuste los registros de comandos de la siguiente forma:

Dirección

Registro

Unidad

Tipo

Rango

Descripción

0x1F3F

8000

INT16U

41102

Código de comando = 41102

0x1F40

8001

INT16U

11

Número de parámetros (bytes) = 11

0x1F41

8002

INT16U

Destino =

  • IO 1: 8193 (0x2001)

  • IO 2: 8449 (0x2101)

0x1F42

8003

INT16U

1

Tipo de seguridad del comando

0x1F43-0x1F44

8004-

8005

OCTET STRING

Contraseña del comando: Contraseña de perfil de usuario del administrador u operador

0x1F45

8006

INT16U

MSB:

  • 0x01 = Relé de salida digital 1

  • 0x02 = Relé de salida digital 2

  • 0x03 = Relé de salida digital 3

  • 0xFF = Desenclavar todas las salidas digitales

LSB: 0 (no se utiliza)

Restablecer valores mínimos/máximos de entrada analógica

Los valores máximo y mínimo de entrada analógica se pueden leer en los registros de entrada analógica.

Para restablecer los valores mínimo/máximo de entrada analógica, ajuste los registros de comando de la siguiente forma:

Dirección

Registro

Unidad

Tipo

Rango

Descripción

0x1F3F

8000

INT16U

42890

Código de comando = 42890

0x1F40

8001

INT16U

10

Número de parámetros (bytes) = 10

0x1F41

8002

INT16U

Destino =

  • IO 1: 8193 (0x2001)

  • IO 2: 8449 (0x2101)

0x1F42

8003

INT16U

1

Tipo de seguridad del comando

0x1F43-0x1F44

8004-

8005

OCTET STRING

Contraseña del comando: Contraseña de perfil de usuario del administrador u operador

Comando Obtener eventos

Para obtener todos los eventos, ajuste los registros de comandos de la siguiente forma:

Dirección

Registro

Unidad

Tipo

Rango

Bit

Descripción

0x1F3F

8000

INT16U

50560

Código de comando = 50560

0x1F40

8001

INT16U

27

Número de parámetros (bytes) = 27

0x1F41

8002

INT16U

Destino =

  • IO 1: 8193 (0x2001)

  • IO 2: 8449 (0x2101)

0x1F42

8003

INT16U

0

Tipo de seguridad del comando

0x1F43-0x1F44

8004-

8005

OCTET STRING

Contraseña del comando = 0 (no se requiere contraseña)

0x1F45

8006

Reservado

0x1F46

8007

INT16U

0, 2

Método de obtención de eventos solicitadoProcedimiento de obtención de eventos:

  • 0 = Eventos más recientes

  • 2 = Eventos hasta un número de secuencia

0x1F47-0x1F4A

8008-8011

Reservado

0x1F4B–0x1F4C

8012-8013

INT32U

Número de secuencia de evento solicitada (solamente para el método 2)

0x1F4D

8014

INT16U

Gravedad del evento solicitado

0-7

Reservado

8

Baja

9

Media

10

Alta

11-15

Reservado

Los eventos se devuelven a los registros de comandos de la siguiente forma:

Dirección

Registro

Unidad

Tipo

Rango

Bit

Descripción

0x1F53

8020

INT16U

50560

Último código de comando

0x1F54

8021

INT16U

Estado del comando:

0x1F55

8022

INT16U

Número de bytes devueltos

0x1F56

8023

Reservado

0x1F57

8024

INT16U

0, 2

Método de obtención de eventos de respuesta:

  • 0 = Eventos más recientes

  • 2 = Eventos hasta un número de secuencia

0x1F5E

8031

INT16U

Gravedad del evento de respuesta

0-7

Reservado

8

Baja

9

Media

10

Alta

11-15

Reservado

0x1F5F

8032

INT16U

MSB: número de eventos devueltos

LSB: eventos restantes

  • 0 = No hay más eventos que obtener

  • 1 = Más eventos que obtener

0x1F60

8033

INT16U

1013-25630

Primer código de evento

0x1F61-0x1F64

8034-8037

DATETIME

Marca de tiempo del primer evento

0x1F65

8038

INT16U

Calidad de marca de tiempo del primer evento

0x1F66-0x1F67

8039-8040

INT32U

Número de secuencia del primer evento

0x1F68

8041

INT16U

MSB: estado del primer evento

  • 1 = Ocurrencia

  • 2 = Finalización

  • 3 = Impulso

LSB: Reservado

0x1F69

8042

Reservado

0x1F6A

8043

INT16U

Gravedad del primer evento

0-7

Reservado

8

Baja

9

Media

10

Alta

11-15

Reservado

0x1F6B-0x1F75

8044-8054

INT16U

Características del evento 2 (igual que el evento 1)

0x1F76-0x1F80

8055-8065

INT16U

Características del evento 3 (igual que el evento 1)

0x1F81-0x1F8B

8066-8076

INT16U

Características del evento 4 (igual que el evento 1)

0x1F8C-0x1F96

8077-8087

INT16U

Características del evento 5 (igual que el evento 1)

0x1F97-0x1FA1

8088-8098

INT16U

Características del evento 6 (igual que el evento 1)

0x1FA2-0x1FAC

8099-8109

INT16U

Características del evento 7 (igual que el evento 1)

0x1FAD-0x1FB7

8110-8120

INT16U

Características del evento 8 (igual que el evento 1)

0x1FB8-0x1FC2

8121-8131

INT16U

Características del evento 9 (igual que el evento 1)

0x1FC3-0x1FCD

8132-8142

INT16U

Características del evento 10 (igual que el evento 1)

Procedimiento de obtención de eventos

El comando permite obtener eventos con uno de los dos métodos siguientes:

  • Obtener los eventos más recientes.

  • Obtener eventos hasta un número de secuencia de evento. El número de secuencia de evento es un identificador de evento definido por el dispositivo y está disponible entre las características del evento. Puede usarse para ordenar los eventos cronológicamente.

El comando permite obtener 10 eventos como máximo para uno o varios niveles de seguridad.

  • Para obtener los 10 eventos más recientes, use el método “Obtener los eventos más recientes”.

  • Si hay más de 10 eventos, use el otro método, “Obtener eventos hasta un número de secuencia de evento”, para obtener el resto de los eventos.

Ejemplo: leer todos los eventos:

El siguiente diagrama muestra los pasos que se deben seguir para leer todos los eventos registrados en el dispositivo:

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?