DOCA0105ES-10

Lista de comandos de protección de la unidad de control MicroLogic con sesión y códigos de error

Lista de comandos

Los comandos de protección de la unidad de control MicroLogic con sesión se ejecutan mediante la interfaz de comandos. Se agrupan según sus funciones y tipos:

En los registros de la unidad de control MicroLogic :

  • LC indica los registros que pueden leerse mediante un comando get

  • EC indica los registros que pueden escribirse mediante un comando set y reset.

Códigos de error

Los códigos de error generados por las unidades de control MicroLogic son los códigos de error genéricos Resultado del comando.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?