DOCA0103ES-07

Introducción

@TW: topic used in maintenance guides: MTZ with MicroLogic Active (DOCA0306/DOCA0307) + MTZ with MicroLogic X (DOCA0103/DOCA0104), with profiling

Las tareas de mantenimiento preventivo en interruptores automáticos MasterPacT MTZ con unidades de control MicroLogic X y en interruptores en carga MasterPacT MTZ se deben realizar según la estrategia de mantenimiento de Schneider Electric.

Las tareas de mantenimiento preventivo se organizan en tres programas dependiendo de la complejidad y la frecuencia de mantenimiento:

  • Mantenimiento rutinario del usuario final

  • Mantenimiento intermedio del usuario final

  • Mantenimiento del fabricante

Para obtener más información sobre la estrategia de mantenimiento de Schneider Electric, consulte MasterPacT MTZ - Interruptores automáticos e interruptores en carga IEC con unidad de control MicroLogic X - Guía de mantenimiento en los documentos relacionados al principio de esta guía.

Hojas de instrucciones

Cuando en una acción correctiva de un procedimiento de mantenimiento se hace referencia a una hoja de instrucciones, consulte la sección Documentos relacionados en la parte superior del procedimiento para encontrar la hoja de instrucciones pertinente para el producto.

Por ejemplo, una referencia a MasterPacT MTZ - Bobinas de disparo MN-MX-XF - Hoja de instrucciones significa:

  • MasterPacT MTZ1/MTZ2/MTZ3 - Bobinas de disparo MN-MX-XF - Hoja de instrucciones o

  • MasterPacT MTZ1/MTZ2/MTZ3 - MN-MX-XF - Comunicar las bobinas de disparo con la función de diagnóstico - Hoja de instrucciones.

Las hojas de instrucciones están disponibles en TIPI, el sitio web interno para Representantes de servicios Schneider Electric.

Ilustraciones

Los dibujos y los esquemas de este documento solo tienen fines ilustrativos.

Herramientas

Para realizar los procedimientos del programa de mantenimiento se necesita lo siguiente:

  • Una caja de herramientas estándar con herramientas eléctricas y equipo propio de un electricista.

  • Herramientas específicas, detalladas en los procedimientos de mantenimiento.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?