DOCA0103ES-07

Unidad de control NIII_Z_3: Almacenamiento de ajustes de protecciones, informes y registros de eventos con el software EcoStruxure Power Commission

Indicaciones de seguridad

PELIGRO
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO
  • Utilice el equipo de protección individual (EPI) adecuado y siga las prácticas para el trabajo seguro con aparatos eléctricos. Consulte NFPA 70E, CSA Z462, NOM 029-STPS o su equivalente local.
  • La instalación y el mantenimiento de este equipo solo deberá realizarlos personal eléctrico cualificado.
  • A no ser que se especifique otra cosa en los procedimientos de mantenimiento, todas las operaciones (inspección, pruebas y mantenimiento preventivo) se deben realizar con el aparato, el chasis y los circuitos auxiliares desenergizados.
  • Compruebe que el aparato y el chasis no reciban energía en los terminales de subida y bajada.
  • Use siempre un aparato de detección de tensión de capacidad adecuada para confirmar que el aparato, el chasis y los circuitos auxiliares estén desenergizados.
  • Instale barreras de seguridad y coloque señales de peligro.
  • Durante las pruebas, está totalmente prohibido tocar el aparato, el chasis o los conductores mientras se aplica tensión.
  • Antes de encender este equipo, compruebe que todas las conexiones se hayan realizado con el par de apriete adecuado y que el aparato esté abierto (posición OFF).
  • Antes de encender este equipo, vuelva a colocar todos los dispositivos, puertas y cubiertas.
  • Antes de encender este equipo, tenga en cuenta los posibles riesgos e inspeccione cuidadosamente el área de trabajo para asegurarse de que no se hayan dejado herramientas ni objetos en el interior del equipo.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.

Definición del procedimiento

Características del procedimiento

Descripción

Acción

Guarde la información del proyecto con el software EcoStruxure Power Commission instalado en un PC:

  • Guarde la configuración de la protección de la unidad de control MicroLogic X

  • Genere y guarde el informe del proyecto

  • Exporte y guarde los registros de eventos de la unidad de control MicroLogic X

Objetivo

Verifique que la configuración de la protección en el software EcoStruxure Power Commission está actualizada con la de la unidad de control MicroLogic X y haga una copia de seguridad de la información del proyecto (informes del proyecto y registros de eventos).

Frecuencia

Consulte la frecuencia recomendada para el programa de mantenimiento intermedio del usuario final.

Indicaciones especiales

Herramientas necesarias

  • Un PC en el que se ejecute el software EcoStruxure Power Commission.

  • Un cable USB (de puerto estándar a mini-USB)

Documentos relacionados

  • MasterPacT MTZ - MicroLogic X

  • EcoStruxure Power Commission Ayuda en línea

Condiciones preliminares

El dispositivo debe cumplir con las condiciones especificadas a continuación. Consulte las instrucciones de funcionamiento del aparato en las Guías de usuario de MasterPacT MTZ.

Tipo de instalación del aparato

Posición de los polos

Mecanismo

Posición del aparato en el chasis

Fijo

Abiertos
o
Cerrados

Cargado
o
Descargado

N/A

Seccionable

Abiertos
o
Cerrados

Cargado
o
Descargado

Conectado
,
Prueba
o
Desconectado

Guardado de la configuración de la protección de la unidad de control MicroLogic X

Paso

Acción

Acción correctiva

1

Conecte un PC que ejecute el software EcoStruxure Power Commission a la unidad de control MicroLogic X.

A Enchufe del cable conectado al puerto mini-USB de la unidad de control MicroLogic X

B Cable de puerto estándar a mini-USB

C PC que ejecuta el software EcoStruxure Power Commission

 

2

Inicie el software EcoStruxure Power Commission.

 

3

Haga clic en Conectar dispositivo directamente en la pantalla de bienvenida de EcoStruxure Power Commission.

Resultado: el software EcoStruxure Power Commission se conecta a la unidad de control MicroLogic X.

Si el software EcoStruxure Power Commission no se conecta a la unidad de control MicroLogic X y aparece el mensaje Este dispositivo puede funcionar más rápidamente en la parte inferior de la pantalla en el PC:

  1. Sustituya el cable USB.

  2. Vuelva a conectar el PC a la unidad de control MicroLogic X.

  3. Si el problema persiste, póngase en contacto con el Representante de servicios Schneider Electric.

Desaparece automáticamente cuando se detecta el aparato.

4

Haga clic en SIGUIENTE para cerrar la ventana Información del proyecto.

 

5

Haga clic en GUARDAR para cerrar la ventana Detalles del cliente y mostrar la VISTA DE CUADRO ELÉCTRICO.

 

6

Haga clic en el botón Conectar a dispositivo.

 

7

En la sección Vista de alarma CB, haga clic en CONTEXTO DEL DISPARO.

 

8

En la ventana Detalles de contexto del disparo, haga clic en el botón Registro WFC.

Resultado: El informe de captura de forma de onda (información de disparo y últimas mediciones antes del disparo) se descarga como archivos .cfg y .dat en el PC:

  • Los archivos .cfg y .dat se pueden abrir con el programa correspondiente.

  • Los archivos .cfg y .dat se deberán añadir al informe para el cliente.

 

9

Haga clic en la sección Configurar.

 

10

La ficha Protección muestra la configuración de la protección:

  • La configuración del proyecto que está guardada actualmente en el software EcoStruxure Power Commission se muestra en la ficha Protección.

  • La configuración del aparato se muestra en la parte derecha de la pantalla.

Las discrepancias en la configuración de la protección entre el proyecto del software EcoStruxure Power Commission y el aparato se resaltan en color amarillo.

 

11

Haga clic en el botón Escribir en el proyecto en la parte superior de la pantalla.

 

12

El software EcoStruxure Power Commission descarga los ajustes de protección existentes de la unidad de control MicroLogic X del aparato seleccionado.

Se muestra un mensaje cuando la operación de escribir en el proyecto se ha realizado correctamente. Haga clic en Aceptar.

 

Generación de informes de proyecto

Paso

Acción

Acción correctiva

1

En la parte superior de la ventana EcoStruxure Power Commission, haga clic en Informes > Informe de proyecto.

Resultado: el software EcoStruxure Power Commission genera un informe de proyecto para los aparatos correspondientes.

 

2

Se abre una ventana que muestra el informe completo del proyecto, es decir, la información exhaustiva del proyecto.

 

3

El informe se puede descargar en el PC o imprimir.

 

4

Cierre el informe y vuelva al listado de aparatos.

 

5

Haga clic en el icono Guardar en la parte superior de la ventana EcoStruxure Power Commission para guardar el proyecto.

 

6

Aparece un mensaje cuando el proyecto se ha guardado correctamente. Haga clic en OK.

 

7

Cierre el informe y vuelva a la pantalla del aparato.

 

Exportación de registros de eventos

Paso

Acción

Acción correctiva

1

En el software EcoStruxure Power Commission, haga clic en la flecha verde del lado izquierdo del área VISTA DE COMUNICACIÓN para volver a la ventana VISTA DE CUADRO ELÉCTRICO.

 

2

Haga clic en LANZAMIENTO, en la sección Comprobación del aparato.

 

3

Haga clic en la ficha Registros para ver los informes de registro de eventos que le ayudan a asegurarse de que el equipo instalado está funcionando correctamente según la configuración.

Hay tres registros disponibles, que son los siguientes:

  • Registro del interruptor automático

  • Registro de eventos IO1 (si IO1 está instalado en el sistema)

  • Registro de eventos IO2 (si IO2 está instalado en el sistema)

 

4

Seleccione un registro. El botón Exportar cambia de color de gris a verde.

 

5

Haga clic en el botón Exportar.

 

6

Se abre una ventana que muestra la exportación del registro de eventos.

Las exportaciones de registros de eventos se deben abrir con un software de hoja de cálculo.

 

7

La exportación del registro de eventos se puede descargar en el PC o imprimir.

 

8

Haga clic en la flecha verde situada en la parte izquierda del área VISTA DE COMUNICACIÓN para volver a la ventana VISTA DE CUADRO ELÉCTRICO.

 

9

Haga clic en el botón rojo Desconectar para desconectarse del aparato.

 

10

Salga del software EcoStruxure Power Commission.

 
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?